JAJA986 August   2025 F28E120SC , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2特長
    1. 2.1 ソフトウェアの設定
    2. 2.2 ハードウェア設定
  6. 3C2000ware の例を実行する
  7. 4プロジェクトへの Signal Sight の追加
    1. 4.1 SysConfig のステップ
    2. 4.2 ターゲット アプリケーションのステップ
    3. 4.3 CCS ステップ
  8. 5Signal Sight GUI の操作
    1. 5.1 ターゲット接続を確認する
    2. 5.2 データ ストリーミングを有効にする
    3. 5.3 プロット表示の調整
    4. 5.4 メニュー バー アクションとホットキー
    5. 5.5 高度な機能
      1. 5.5.1 波形アナライザ
      2. 5.5.2 スコープの設定
      3. 5.5.3 データのエクスポート
  9. 6ツールについて
  10. 7トラブルシューティング ガイド
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

ターゲット接続を確認する

Signal Sight GUI を起動すると、ターゲット MCU デバイスへの接続方法を案内するモーダルが表示されます。デバッグ環境やツールの使用履歴によって、さまざまなメッセージが表示される場合があります。

 CCS 環境図 5-2 CCS 環境

CCS 環境内でデバッグする場合、ターゲットへの接続手順を説明するモーダルが表示されます。手順に従い、[Connect] (接続)をクリックしてターゲット デバイスとの接続を確立します。

 スタンドアロン GUI 環境図 5-3 スタンドアロン GUI 環境

Signal Sight GUI をスタンドアロン環境で使用する場合は、SysConfig ツールによって生成されたハッシュ ファイルを外部から指定する必要があります。これを行うには、IMPORT .JSON FILEボタンを選択し、ファイル エクスプローラ内を移動します。目的の .json ファイルをインポートします。インポートされると、GUI は接続されている MCU デバイスに接続要求を発行します。接続されると、モーダルは消えます。

 前のセッションを復元する図 5-4 前のセッションを復元する

ツールを再度使用する際、モーダルはユーザーに以前の Signal Sight セッションを続行するかどうかを促します。前のセッションを続行する場合は、[CONTINUE PREVIOUS SESSION] (前のセッションを続行)ボタンをクリックすると、以前に使用したハッシュ テーブルがロードされ、デバイスへの接続が試行されます。新しいプロジェクトを使用してデバッグする場合は、[IMPORT .JSON FILE] (.JSON ファイルをインポート)をクリックすると、ハッシュテーブル ファイルをインポートして、ターゲットの MCU に接続するように求めるプロンプトが表示されます。

 Signal Sight インターフェイス図 5-5 Signal Sight インターフェイス

Signal Sight ツールがターゲット MCU に正常に接続されると、オシロスコープ インターフェイスが表示されます。ハッシュ テーブルの最初の 4 つのストリーミング変数が、自動的にチャネル 1〜4 のドロップダウン メニューに反映されます。ストリーミング変数は、グラフ上のプロット軸にも表示されます。