JAJSOK6B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-54 に、PWM0_IR を示し、表 7-94 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
これは PWM0_IR レジスタの書き込み可能なミラーであり、割り込みの読み取りとクリアを容易にするためのものです
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | PULSE_OVF | IAS | RC | ||||
| R-0h | R/W1C-0h | R/W1C-0h | R/W1C-0h | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RSVD | R | 0h | 予約済み |
| 2 | PULSE_OVF | R/W1C | 0h | 電流パルスオーバーフロー CUR_PULSE カウンタがオーバーフローしたときに設定される 0h=電流パルスカウンターがオーバーフローしていない 1h=電流パルスカウンタがオーバーフローした |
| 1 | IAS | R/W1C | 0h | 入力自動停止割り込み 入力自動停止条件が発生した際に設定されます。PWM が即時停止に設定されている場合、出力も停止されます(RCビットに反映)。 PWM が IAS トリガで停止ランプを開始するように構成されている場合、入力条件が発生すると、この割り込みが直ちに設定され、出力がオフになった時点で RC ビットが設定されます。 0h = IAS の入力はトリガされていません 1h = IAS 入力がトリガされました |
| 0 | RC | R/W1C | 0h | PWM ランプ完了 ランプが完了した時点で設定されます。AS_EN = 1 (自動停止) の場合、これは PWM チャネルがオフになったときに発生します。 AS_EN = 0 の場合、PWM が終了値に達すると設定されます。 IAS_EN = 1 (入力自動停止) の場合、PWM 出力が停止された時点でこの値が設定されます 0h = PWM チャネルランプは完了していません 1h = PWM チャネルランプは完了しています |