JAJSXJ2 November 2025 RES21A
PRODUCTION DATA
セクション 8.1.2で説明したように、RES21A の分圧回路の誤差 tVDx は、次の 2 つの式のいずれか 1 つによってゲイン回路誤差 tDx と関連付けられています (RG と RIN の配置に応じて):
したがって、温度による分圧器の伝達関数 GVDx の変化は、温度による tDx の変化の直接関数です。温度係数 TCRratioに周囲温度の変化を掛けると、tDx の変化が得られます。これは、tVDx の変化を計算するために、上記の適切な式で代入されます。tVDx の変化は、GVDx の変化に直接対応します。
たとえば、Gnom = 4 のRES21A40 と、図 8-4に示す回路構成を考慮します。ここで、RX = RG1、R Y = R IN1 が設定されています。tD1 は最初は 85ppm であり、周囲温度の 25°C の上昇により 5ppm 増加すると仮定します。温度変化の前の tVD1 の初期値は次のように計算されます:
温度変化後の tVD1 の新しい値は次のように計算されます:
最初のシナリオでは、tD1 の 5ppm のシフトによって、tVD1 に –4ppm のシフトが生じます。
回路構成を反転して RX = RIN1、RY = RG1 になった場合、tVD1 の初期値は次のように計算されます:
温度変化後の tVD1 の新しい値は次のように計算されます:
この 2 番目のシナリオでは、tD1 の 5ppm のシフトによって、tVD1 のシフトはわずか 1ppm になります。