JAJSXJ7B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
フレーム検出ロジックは、CAN バスからのシリアル データまたは CAN フレームの処理を可能にする要素です。デバイスには選択的ウェーク制御レジスタがあり、CAN ID (11 ビットまたは 29 ビット) のみ、またはCAN ID とデータ フレーム (データ マスキングを含む) の両方を使用して、設定された一致条件を検出するよう構成できます。バスから受信した CAN フレームが、フレーム検出ロジックで設定された条件に一致した場合、その検出された CAN フレームはウェークアップ フレーム (WUF) と呼ばれます。
フレーム検出を有効にして使用する前に、WUF の検証または一致に必要なデータを、デバイスのレジスタ内に正しく設定しておく必要があります。デバイスでフレーム検出または選択的ウェイク機能を使用できるよう正しく構成された後、WUF のパラメータをデバイスに読み込むために、SWCFG (選択的ウェイク構成) を設定する必要があります。有効な WUF が検出された場合、選択的ウェイクアップを含む WUF は CANINT フラグを使用して表示されます。
フレーム検出が有効になると、デバイスがバス上で受信した CAN フレームをロジックがデコードする際に、いくつかの動作が発生します。これには、エラーの検出とカウント、そして CAN_SYNC および CAN_SYNC_FD フラグによる CAN フレーム受信の通知が含まれます。
フレーム検出モード中にフレーム オーバーフロー (FRAME_OVF) が発生すると、モードは無効化され、SW_EN ビットがクリアされます。
フレーム検出が有効な状態で、レシーバ バイアスが無効のモードから遷移する場合、フレーム検出が安定するまでの間、デバイスは 500kbps 以下のデータ レートでは最大 4 個の CAN フレームを、500kbps を超えるデータ レートでは最大 8 個の CAN フレームを無視することがあります。
フレーム検出と選択的ウェークアップを使用するようにデバイスを正しく構成する手順は次のとおりです:
フレーム オーバーフロー フラグから SWERR 割り込みが発生すると、フレーム オーバーフロー割り込みをクリアする必要があり、SWCFG ビットを再度 1b にセットする必要があります。