JAJU860 August 2021 MCT8316A
MCT8316AEVM には、MSP430FR2355 低消費電力マイクロコントローラ (図 4-4 参照) が搭載されており、I2C 経由で MCT8316A と通信します。
MSP430FR2355 をプログラムするには、外付けの MSP430 FET プログラマを Spy-Bi-Wire (SBW) インターフェイス・コネクタ J4 に接続する必要があります。多くの MSP430 LaunchPad™ は、オンボードの eZ-FET デバッグ・プローブを提供しています。このデバッグ・プローブから MCT8316AEVM へジャンパ線を接続すると、 MSP430FR2355 マイクロコントローラにファームウェアをフラッシュ書き込みできます。
ユーザーは、いつでもリセット (RST) ボタンを使って MCU プログラムをリセットし、再起動することができます。2 個のアクティブ LOW の LED (D6 および D7) は、デバッグ目的にも利用できます。
最後に、32 ピンコネクタ J6 のシャント・ジャンパ・ブリッジには、マイクロコントローラと MCT8316A の間の信号がすべて接続されています。これらのジャンパは、マイクロコントローラをゲート・ドライバから切り離すために、必要に応じて挿入または除去することができます。これによって、マイクロコントローラ信号をデバッグしたり、あるいは、外付けマイクロコントローラによるスタンドアロン・ゲート・ドライバとして MCT8316AEVM を使うこともできます。