JAJU880B December 2022 – July 2025
温度測定値を更新します。
void Temp_Mux_Polling(void);
Void
Void
この関数は、サーミスタ マルチプレクサ回路用に作成されています。この関数を使用する前に、TMP_MUX_Enabled シンボルを設定する必要があります。この関数は、温度測定データを読み取る前に、各 AFE の FULLSCAN フラグを更新する必要があります。FULLSCAN フラグは関数 BQ769x2_ReadFULLSCAN() によって更新され、1ms などの短い間隔で実行する必要があります。このデザインでは、例として main while() で FULLSCAN フラグを読み取ります。温度測定データは、FULLSCAN フラグが設定されているときに読み取られ、アラーム ステータス レジスタに書き込むことでこのフラグをクリアします。データは mV 単位で読み取られるため、サーミスタのルックアップ テーブルまたは多項式計算を使用して、電圧を温度に変換する必要があります。