JAJU896A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
TPS3840 ファミリの電圧スーパーバイザまたはリセット IC は、VDD と温度範囲の全体にわたって非常に小さな静止電流を維持しながら、高い電圧レベルで動作できます。TPS3840 デバイスは、低消費電力、高精度、短い伝搬遅延の最良の組み合わせを実現しています。
リセット出力信号は、VDD の電圧が負の電圧スレッショルド (VIT-) を下回ったとき、またはマニュアル リセットが論理 Low にされたとき (VMR_L) にアサートされます。リセット信号は、VDD が VIT- にヒステリシスを加えた値 (VIT+) を上回り、マニュアル リセット (MR) がフローティングまたは VMR_H を上回った状態で、リセット遅延時間 (tD) が経過したとき、クリアされます。CT ピンのグランドにコンデンサを接続すると、高速リセット CT ピンをフローティングのままにできるため、リセット時間遅延をプログラムできます。追加の特長として、低いパワー オン リセット電圧 (VPOR)、MR および VDD のグリッチ耐性保護機能の内蔵、ヒステリシスの内蔵、小さいオープン ドレイン出力リーク電流 (ILKG(OD)) が挙げられます。
電気メータの場合、外部 SVS デバイスを使用してシステム内のマイクロコントローラをリセットすることは、たとえマイクロコントローラにすでに SVS が内蔵されている場合でも、有益な場合があります。この設計では、セキュリティ レベルを高めるため、TPS3840 外部 SVS デバイスが追加されています。外部 SVS デバイスは、商用電源から電力を供給される AC/DC レールのいずれかを監視し、商用電源の停電状態を早期に検出するためにも使用できます。
この設計では、TPS3840DL17 バリエーションを特に使用しています。このバリエーションは、1.7V のスレッショルドとオープン ドレインのアクティブ Low 出力を備えています。