JAJU947 September 2024
MMWAVE-L-SDK のモーションと存在に関する資料が示すように、IWRL6432AOP は以下のステップでポイントを検出します。
ポイントを検出した後、ビデオ ドアベルのリファレンス デザインはそれらのポイントをステート マシンに渡し、特定のゾーン内で存在が検出されたかどうかを判定します。このステート マシンは MPD ステート マシンをベースにしており、これは MMWAVE-L-SDK でも説明されています。ステート マシンはすべてのポイントを調べ、DBSCAN アルゴリズムを使用してそれらをまとめてクラスタ化し、クラスタ内のポイントの数と SNR 統計をカウントします。ステート マシンは、その情報に基づいて、あるゾーンが占有されているか、占有されていないかを判断します。次のシーケンスは、ゾーンがどのように非占有状態から占有状態に移行するかを示しています。ステート マシンのフローの詳細については、MMWAVE-L-SDK のdocs / フォルダにあるチューニング ガイドを参照してください。
一般的に言って、人がレーダーに近い場合、検出されるポイントの数は、ポイントの SNR より、存在を表す適切な指標となります。しかし、目標がレーダーから遠く離れた位置にある場合は、検出されたポイントの SNR がポイント数よりも優れた指標になります。ビデオ ドアベルのリファレンス デザインでは、近くでは検出ポイントの数を優先し、遠くでは検出 SNR を優先することで、遠距離でも近距離でも信頼性の高い検出を実現する方法を提供します。