JAJAAC0 December 2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442
MCU+ SDK にはデフォルト例が含まれおり、以下のパスで確認できます:MCU_PLUS_SDK_INSTALL_PATH/examples/drivers/ospi。上記の例の 1 つが OSPI フラッシュ IO です。この例の詳細については、こちらを参照してください。
この例を正常に実行すると、消去、書き込み、読み取りというすべての基本的なフラッシュ動作が正しく機能していることを確認できます。また、コントローラとフラッシュ デバイスとの間のプロトコル構成が適切に設定されており、SysConfig で構成されたフラッシュ パラメータが期待どおりに動作していることも確認できます。
OSPI フラッシュ IO 例を使用して、フラッシュ パラメータとプロトコルの特定の組み合わせを検証した後、これらの検証済み設定は、UART Uniflash、ブートローダー (SBL OSPI など) 、および類似のプロジェクトなど、他のアプリケーションで再利用できます。
要約すると、OSPI フラッシュ IO 例は、フラッシュ パラメータのテストおよび構成における信頼性の高いリファレンス ポイントとして機能し、このパラメータは複数のアプリケーションに適用できます。