JAJAAC0 December   2025 AM625 , AM62A7 , AM62D-Q1 , AM62P , AM6442

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2用語
  6. 3ブート モードとフラッシュの互換性について
  7. 4フラッシュの統合と SysConfig のセットアップ
    1. 4.1 FLASH のパラメータ
      1. 4.1.1 推奨アプローチ
    2. 4.2 OSPI のパラメータ
  8. 5起動に関する一般的な問題とデバッグ
    1. 5.1 ブート エラー
    2. 5.2 既知のエラッタ
    3. 5.3 フラッシュ初期化エラー
      1. 5.3.1 FLASH と OSPI の SysConfig の値
      2. 5.3.2 フラッシュ デバイスとメーカー ID の読み取りエラー
      3. 5.3.3 PHY エラー
    4. 5.4 フラッシュの読み取りエラー
    5. 5.5 フラッシュ プログラム エラー
  9. 6OSPI および FLASH のサポートを要求するためのチェックリスト
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

ブート エラー

ROM が 3 バイトのアドレスを発行する際にブート エラーが発生し、フラッシュが 4 バイト アドレッシング モードのままになることがよく発生します。この詳細については、AM62P TRM の図 5-1 を参照してください。

コンピュータ エラーのクローズアップにおける AI 生成コンテンツは、正しくない可能性があります。図 5-1 RESET 信号に関する AM62P TRM セクション

一部のシリアル NAND フラッシュは、フラッシュ内のパラメータ ページがオフセット 0x1 に存在しないため、シリアル NAND ブート モードで起動できません。シリアル NAND フラッシュの場合、シリアル NAND ブート モードで正常に起動するには、パラメータ ページがオフセット 0x1 に存在している必要があります。パラメータ ページのオフセットに関する情報は、フラッシュのデータシートから取得できます。

シリアル NOR フラッシュの場合は、必ずブート モードの記述にあるコマンドを確認してください。これについては、「ブート モードとフラッシュの互換性について」で説明しています。

QSPI NOR フラッシュを使用する場合、起動するための一般的なブート モードは、QSPI ブート モードです。なお、QSPI ブート モードの場合は、ブート モードの記述とフラッシュのデータシートに一致すること以外は、QE ビットをチェックする必要があります。QE はクワッド イネーブル ビットです。ROM が 1S-1S-4S を正しく発行するには、ROM がこのビットを設定していないため、QSPI フラッシュに QE ビットがすでに設定されている必要があります。QSPI フラッシュがあり、このフラッシュには工場出荷時にデフォルトで QE ビットが設定されています。QE ビットが設定されていないフラッシュの場合は、QSPI ブート モードで起動する前に QE ビットを設定することを TI は推奨します。