JAJSUN4B December 2024 – June 2025 BQ2969T
PRODMIX
CTL ピンは、ピンを Low に駆動することで、要求に応じて OUT ドライバをアサートする制御入力として使用できます。このピンは、CTL ピンと VDD ピンの間に PTC サーミスタを接続することで、セル過熱 (OT) 保護を実装するためにも使用できます。このデバイスは、CTL ピンにプルダウン抵抗を内蔵しています。このプルダウン抵抗は TI で構成し、500kΩ から 10MΩ までの範囲のオプションを選択できます。
CTL ピン機能を使用するには、5V 以上の VDD 電圧が必要です。デバイスを VDD < 5V のアプリケーションで使用する場合は、CTL ピンを VDD に接続します。