JAJSVM6 November 2024 TLC6989
PRODUCTION DATA
CRC ワードは、TLC6989 が SPI コントローラからすべてのワードを正しく受信したことを確認するために、SPI コントローラが送信するコマンドの最後のワードです。SPI コントローラは、SPI コマンド ワードとデータ ワードを含むすべてのワードの CRC 値を計算する必要があります。TLC6989 はすべてのワードを受信し、CRC ワードを計算して、計算された CRC ワードを受信された CRC ワードと比較します。2 つの CRC ワードが一致しない場合、TLC6989 は FLAG_SPI_CRC と FLAG_ERR を 1 に設定します。受信されたコマンドに応じて、TLC6989 はコマンドを無視するか、コマンドの処理を継続します。SPI コントローラはデバイスにアクセスし、CLR_FLAG に 1 を書き込むことでフラグをクリアできます。2 つの異なる CRC アルゴリズムがサポートされています。デフォルトのアルゴリズムは CCITT-FALSE です。これは、REG_WR SPI コマンドを使用して CRC-16/XMODEM アルゴリズムに変更できます。CRC アルゴリズムを変更すると、次の SPI コマンドから新しいアルゴリズムが使用されます。