JAJZ024B March 2025 – October 2025 AM62L
PRG:CTRL_MMR STAT レジスタは、POK スレッショルド障害の信頼性が低いインジケータです
CTRL_MMR PRG STAT レジスタの POK 過電圧および低電圧フラグは、POK が障害を認識したかどうかを示す信頼性が低いインジケータです。その結果、デバイス テクニカル リファレンス マニュアル (TRM) では、これらのビットが「予約済み」とマークされています。
フィルタ処理された POK 出力は ESM フラグを更新します。
POK の初期化 (イネーブル) 時に、ESM フラグをクリアする必要があります (バンドギャップ中または POK のセトリング タイム中に実行される比較のため)。この最初のクリアの後、ESM フラグは、POK からの信頼できる障害 (または障害なし) インジケータとして使用できます。