JAJZ024B March 2025 – October 2025 AM62L
MMCSD:HS200 の書き込みエラー
MMC0 インターフェイスが HS200 モードで動作していて、過剰な IO 電源ノイズが発生している場合に、複数のブロック書き込みを発行すると、書き込みエラーが発生する可能性があります。
IO 電源ノイズを最小限に抑えるため、以下のベスト プラクティスに従ってください。また、リンク先のアプリケーション ノートを参照してください。
ソフトウェア回復メカニズムを実装します。このメカニズムでは、ブロック間の遅延を最小 5μs に抑えることでノイズを低減し、失敗した複数のブロック書き込みを再発行します。この遅延を実現するには、失敗した複数のブロック書き込みに対して単一のブロック書き込みを使用します。