JAJA987 August   2025 F28E120SC , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. ハードウェア設定オプション
    1. 2.1 設定 #1
    2. 2.2 設定 #2
    3. 2.3 設定 #3
    4. 2.4 設定 #4
  6. ソフトウェアレイヤ
  7. GUI の作成
  8. アプリケーションロギング
    1. 5.1 アプリケーションログの手引き
  9. 転送ブリッジ
    1. 6.1 転送ブリッジの手引き
  10. 通信ロガー
    1. 7.1 通信ロガーの手引き
  11. 高速時間ロガー
    1. 8.1 高速時間ロギングの手引き
  12. 転送例の概要
  13. 10まとめ
  14. 11参考資料

設定 #2

2番目のハードウェア設定は非常に一般的な用例であり、Gen 3 およびそれ以降のすべての C2000 デバイスで可能です。この設定では、SCI または UART 周辺装置を使用してデバイスからデータをエクスポートし、ブリッジデバイスを使用してこれらのメッセージを PC が理解できる USB プロトコルに変換します。LaunchPAD または controlCARD を使用する場合、プライマリデバイスとブリッジデバイスの両方がすでに存在し、適切に配線されています。ボード上のブリッジデバイスも、必要なプロトコル変換を実行するプログラムでフラッシュ済みです (ほとんどの場合これが XDS110 プログラムです)。これにより、構成するプライマリデバイスに SCI/UART コードが残され、マイコン制御センターツールで自動的に実行できます。詳細については以降のセクションを参照してください。

ユーザーが自由に使用できる LaunchPAD または controlCARD がなく、スタンドアロン部品蚤の場合 (C2000 の部品がすでにカスタムボードにはんだ付けされているなど)、追加のブリッジデバイスが必要です。この種のブリッジデバイスは組込み開発で一般的に使用されているため、(テキサス インスツルメンツまたはサードパーティーベンダで) 低コストで購入できるハードウェアで利用可能な多くのオプションがあります。

スタンドアロン (USB なし) デバイスと接続するための別のオプションは、USB モジュールを備えた C2000 デバイスを購入し、マイコン制御センターを使用してブリッジアプリケーションの生成とフラッシュ書き込みを行うことです。

 ハードウェア設定 #2図 2-2 ハードウェア設定 #2