JAJA987 August   2025 F28E120SC , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. ハードウェア設定オプション
    1. 2.1 設定 #1
    2. 2.2 設定 #2
    3. 2.3 設定 #3
    4. 2.4 設定 #4
  6. ソフトウェアレイヤ
  7. GUI の作成
  8. アプリケーションロギング
    1. 5.1 アプリケーションログの手引き
  9. 転送ブリッジ
    1. 6.1 転送ブリッジの手引き
  10. 通信ロガー
    1. 7.1 通信ロガーの手引き
  11. 高速時間ロガー
    1. 8.1 高速時間ロギングの手引き
  12. 転送例の概要
  13. 10まとめ
  14. 11参考資料

転送ブリッジ

プライマリデバイスからエクスポートされるデータが PC (USB) でサポートされる通信プロトコルにない場合、ブリッジデバイス (または一連のブリッジデバイス) を使用してデータパケットを USB プロトコルに変換できます。UART プロトコルを USB プロトコルに変換するブリッジデバイスは、LaunchPAD、controlCARD、およびサードパーティーベンダの多くで一般的に使用されています。ただし、セクション 2.3 または セクション 2.4 の設定では、FSI-USB または FSI-UART ブリッジファームウェアのいずれかの、異なるタイプのブリッジファームウェアが必要です。ここで、マイコン制御センターツールの転送ブリッジモジュールを使用して、高速通信周辺装置のパケットを受信し、データをバッファしてから、別の通信周辺装置 (UART または USB) を介してデータを転送するコードを生成できます。ブリッジデバイス上のパケットをバッファリングすると、プライマリデバイスからのデータを素早くエクスポートできますが (プライマリアプリケーションに大きな影響を及ぼすことなく)、データを低速で PC に転送することもできます (UART、USB、または USB 経由)。

この概念は 図 6-1 で説明されています。通信リンク B はブリッジデバイス (多くの場合 FSI) とのデータ受信に使用する通信周辺装置を表し、通信リンク A はブリッジデバイスから PC (多くの場合 UART または USB) にこのデータを戻すために使用する通信周辺装置を表しています。オプションとしてバッファが 2 つの通信リンクの間に配置されています。この機能では、通信リンク B が受信したデータパケットのペイロードのみが抽出されて直接通信リンク A に転送されます。転送ブリッジは追加のデータ処理を実行しません。

下の図は、セクション 2.3 の設定で使用されている転送ブリッジ機能を示しています。セクション 2.4 の設定を使用する場合は、ブリッジデバイスと PC の間に追加の UART-USB ブリッジデバイスを配置します。

この機能は セクション 2.2セクション 2.3、または セクション 2.4 に示す設定や、さまざまなアプリケーションの多くのカスタムハードウェア設定で使用できます。

 転送ブリッジ図図 6-1 転送ブリッジ図

FSI から UART へのブリッジは一般的な用途ですが、転送ブリッジ機能を使用すると他のブリッジタイプのファームウェアも生成でき、さまざまなアプリケーションやハードウェアの設定アップオプションに役立ちます。次の表は、このツールが現在サポートしているさまざまな通信リンクの組み合わせをすべて示しています。一部はこのドキュメントで取り上げるハードウェア設定で使用され、それ以外は特定用途向けです。

表 6-1 サポート対象の通信リンクの組み合わせ
通信リンク B (RX) 通信リンク A (TX) 対応するハードウェア設定
FSI SCI (UART) #4
FSI USB #3
FSI SPI N/A -特定用途向け
SCI (UART) USB #2
SCI (UART) SPI N/A -特定用途向け
SPI SCI (UART) N/A -特定用途向け
SPI USB #2 (ただし SPI メッセージ付き)