JAJSVQ5 July 2024 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
VM 定格の低 ESR セラミック バイパス コンデンサを推奨値 0.01μF で使用して、VM ピンを PGND にバイパスする必要があります。このコンデンサは VM ピンのできるだけ近くに配置し、太いパターンまたはグランド プレーンでデバイスの PGND ピンに接続する必要があります。
VM 定格のバルク コンデンサを使用して、VM ピンを PGND にバイパスする必要があります。この部品には電解コンデンサが使用できます。
低 ESR セラミック コンデンサを CPL ピンと CPH ピンの間に配置する必要があります。VM 定格の 0.1μF を推奨します。この部品はピンにできるだけ近付けて配置します。
低 ESR セラミック コンデンサを VM ピンと VCP ピンの間に配置する必要があります。16V 定格の 1μF を推奨します。この部品はピンにできるだけ近付けて配置します。
低 ESR セラミック コンデンサを使用して、DVDD ピンをグランドにバイパスします。6.3V 定格の 1μF を推奨します。このバイパス コンデンサはピンにできるだけ近付けて配置します。
低 ESR セラミック コンデンサを使用して、VCC ピンをグランドにバイパスします。6.3V 定格の 0.1μF を推奨します。このバイパス コンデンサはピンにできるだけ近付けて配置します。
一般に、電源ピンとデカップリング コンデンサの間のインダクタンスを防ぐ必要があります。
サーマル パッドは、システム グランドに接続する必要があります。
システム / 基板全体には、破損していない大きな単一のグランド プレーンを使用することを推奨します。グランド プレーンは PCB の下層に作成できます。
インピーダンスとインダクタンスを最小化するには、ビアを経由して下層のグランド プレーンに接続する前に、グランド ピンからのパターンをできる限り短く、幅広くする必要があります。
インピーダンスを低減するために、複数のビアを推奨します。
熱の拡散を改善するために、デバイスの周囲のスペースをできるだけ大きく、特に PCB の下層に確保してください。
サーマル パッドを単一または複数の内部グランド プレーンに接続することでも、熱の拡散と熱抵抗の低減に役立ちます。