JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
ダイ温度がサーマル シャットダウン制限のトリップ ポイント (TOTS) を上回ると、すべての FET が無効化され、チャージ ポンプがnFAULT ピンは Low に駆動されます。さらに、デバイス ステータス レジスタ (DEV_STS1) の OT ビットの FAULT ビットおよび OT ビット、ならびに OT_STS ステータス レジスタの OTSD ビットが設定されます。過熱状態が解消し、tRETRY 時間が経過すると、ドライバの動作が再開し、nFAULT ピンは解放され、OTSD ビットはクリアされて通常動作に戻ります。OT ビットおよびがFAULT ビットは、CLR_FLT ビットによるフォルトクリアコマンド、または nSLEEP リセットパルス (tRST) が与えられるまでラッチ High のままとなり、熱イベントの発生を示し続けます。この保護機能は無効化できません。
ハードウェア デバイス バリアントでは、tRETRY 期間は 5ms の高速リトライ時間に固定されています
SPI バリアントでの tRETRY 構成は、以下の通りです