JAJU840A April 2022 – April 2024
ナイロンはボタンを押す力の範囲が広いので、均等な応答を得るには ABS よりも大きな補正が必要です。
| (a) 左側 | (b) 右側 |
ゲインの補正値を大きくすることの欠点は、一部のボタン チャネルで、付近にある他のボタンを押している間に逆応答が見られることです。これは、ボタン設計の機械的性質に起因しています。1 つのボタンを押すと、別のボタン表面がセンサ コイルからわずかに変形して離れます。データはボタン押下とは逆方向に移動するため、アプリケーションではその影響を無視できます。また、デバイスのベースライン アルゴリズムには、この影響を問題にならないように処理するための追加のツールが用意されています。とはいえ、機械的な動きをできる限り隔離することで、このようなケースを最小限に抑えることができます。
最後に、両方の材料でゲイン補正を行った後、これら 2 つの材料の差を確認できます。グラフでは、ABS はナイロンよりも加えられた力に対してより大きな応答を示しています。これは材料の違いだけではなく、ハウジングの組み立てにも起因しています。PCB とボタン表面の間の接着はテスト ユニットでは手作業で行われるため、デザインの欠陥につながる可能性があります。これは、ユニット間で一貫した結果を得るために、厳密な組み立てプロセスを行うことの重要性を示しています。