JAJU840A April 2022 – April 2024
このリファレンス デザインのボタンは同じパラメータを使用して設計されていますが、機械的公差が原因で、性能に多少の違いが生じる可能性があります。このデザインは 3D プリントを意図しているので、それ以外のプリンタやプリント技術では精度や公差が異なります。さらに、3D プリントに別の素材を使用すると、ボタン表面のたわみが変化し、押下イベントによってボタン出力がトリガされるまでにより大きな力が必要になる場合があります。1 回でプリントされるボタンはいずれも同じプリンタと材料を使用していますが、特にデザインが手作業で組み立てられている場合は、ボタンに必要な力にばらつきが生じる可能性があります。ボタンが均一でない場合や、ユニット間で異なる場合、機械的公差を維持するために使用されるテープがボタンに影響を与える可能性があります。これを示すために、アナログ フォース ゲージを使用してボタン表面に力を加えます。その後、各ボタン スレッショルドのトリガに必要な力と、さまざまな力に対する応答の未加工データが記録されます。さらに、同じ機械設計で 3D プリント プロセスが異なる 2 種類の材質に対してテストを実施します。