TRF1108-DAC39RFEVM の OUTA SMA コネクタにスペクトラム アナライザを接続します。
LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロッキング オプション (デフォルト) を使用する場合は、以下の手順に従います。
- 信号発生器を評価基板の LMX CLKp 入力に接続します。この信号発生器は低ノイズの信号発生器である必要があります。信号発生器を 0.8~10.24GHz の範囲で希望するクロック周波数に設定します (本例では 10.24GHz を使用します)。高周波信号発生器を使用する場合、LMX CLKp SMA コネクタへの入力電力は 8~10dBm(50Ω で 2Vpp)。
- この手順は、3 番目のクロッキング オプション (EXT->DACCLK | LMK->FPGA) を使用する場合にのみ必要です。それ以外の場合は次のステップに進みます。信号発生器を評価基板の LMK CLKp とラベルされた SMA 入力に接続します。この信号は、必要な FPGA クロック信号を生成するために使用されます。信号発生器を 160MHz の希望周波数に設定します。出力電力を 約 5~7dBm に設定します。
注:
- FPGA REF クロック周波数は、DAC39RF10EVM GUIから取得できます。DAC39RF10EVM GUI を希望する JMODE モードおよびクロック レートに設定した後に実行します。EVM に必要な基準クロック周波数は、図 2-3 に示す GUI の最初のページに表示されています。
- 機能を正しく動作させるために、DEVCLK と リファレンス クロックの信号源が、共通の 10MHz リファレンスを使用して周波数ロックされていることを確認してください。
- この時点では、いずれの信号発生器の RF 出力もオンにしないでください。