JAJZ020A March 2024 – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
ブート:ROM は 8D-8D-8D 動作の特定の JEDEC SFDP 機能を認識しません
『JEDEC 仕様 JESD216 - シリアル フラッシュ検出可能パラメータ (SFDP) 』には、特定のシリアル フラッシュ デバイスで使用されるパラメータ表の詳細、およびデバイスの通信 / 構成方法が説明されています。ROM は、デバイスの機能 (1S-1S-1S を 8D-8D-8D モードに変更する方法など) について SFDP の関連部分は認識しますが、以下を必要とするフラッシュ デバイスは適切に認識しません。
JEDEC JESD216 に準拠している候補フラッシュ メモリの SFDP 表を確認します。ほとんどの場合、ベンダはこの表を公開しておらず、代わりにフラッシュ ベンダから要求できます。JEDEC 基本フラッシュ パラメータ テーブルの 18 番目の DWORD に、値が「1b」のビット 31 がある場合、メモリは工場からスワップされたバイト順序でプログラムされているか、または SoC でプログラムされているはずです。ビット[30:29] の値が「00b」以外の場合、これは 8D-8D-8D モードのブート モードでは動作しません。そのため、そのフラッシュ デバイスで 8D-8D-8D ブート モードを使用しないでください。