JAJZ020A March   2024  – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1

 

  1.   1
  2. 1影響を受けるモジュール
  3. 2命名規則、パッケージの記号表記、リビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  4. 3シリコン リビジョン1.0 の使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2134
    2. 3.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2097
      4.      i2120
      5.      i2137
      6.      i2160
      7.      i2189
      8.      i2190
      9.      i2196
      10.      i2199
      11.      i2208
      12.      i2242
      13.      i2243
      14.      i2249
      15.      i2253
      16.      i2278
      17.      i2279
      18.      i2310
      19.      i2311
      20.      i2312
      21.      i2326
      22.      i2330
      23.      i2351
      24.      i2362
      25.      i2366
      26.      i2372
      27.      i2383
      28.      i2399
      29.      i2401
      30.      i2407
      31.      i2409
      32.      i2410
      33.      i2419
      34.      i2424
      35.      i2431
      36.      i2436
      37.      i2457
      38.      i2478
  5.   商標
  6. 4改訂履歴

i2242

PCIe:データレートの変更中は、SerDes PCIe 基準クロック出力が一時的に無効化します

詳細

SerDes PCIe 基準クロック出力は、派生 Refclk モードでデータレートを 8.0GT/s に変更し (受信 Refclk モードではなく)、1 つの SerDes PLL を使用して PCIe TX および RX クロックを生成するときに一時的に無効化されます。これは、このモードでデータレートを 2.5GT/s または 5.0GT/s から 8.0GT/s に変更するときに実行する必要がある PLL の再プログラミングによるものです。

PCIe 基準クロックを使用している一部の外部 PCIe コンポーネントでは、データレートを変更するときにクロックを無効化できない場合があります。しかし、このデバイス ファミリの SerDes は、この基準クロック動作を受け入れる際に問題は発生しません。つまり、1 つのデバイスの SerDes を別のデバイスの SerDes に接続するリンクでは、1 つのデバイスが基準クロックを生成し、もう 1 つのデバイスが基準クロックを受信しても、問題は発生しません。

回避方法

オプション 1:

1 つの PLL を使用して 2.5GT および 5.0GT データレートのクロックを生成し、2 番目の PLL を使用して 8.0GT/s データレートのクロックを生成するように SerDes を構成します。このオプションには、次のような制限があります。

A) 内部 SSC モードを使用する場合、2 つの PLL は互いに同期して拡散しません。これにより、2 つの PLL の周波数間、つまりリンク パートナーの TX と RX の間に最大 5,000ppm の差が生じる可能性があります。このため、内部 SSC モードは推奨されません。

B) SerDes の異なるレーン上で PCIe と同時に使用するプロトコルは、PCIe に使用される 2 つの PLL のうち少なくとも 1 つの PLL 構成を共有することで互換性がある必要があります。

オプション 2:

受信した Refclk モードを使用します。このモードは、個別の出力 Refclk ジッタのエラッタ アドバイザリ (i2241) の影響を受けることに注意してください。

オプション 3:

PCIe インターフェイスを 8.0GT/s データレートで動作させないでください

オプション 4:

外部クロック ソースを使用して、PCIe 基準クロックをリンクのルート コンプレックス デバイスとエンドポイント デバイスの両方に供給します。