JAJZ020A March 2024 – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
PCIe:SSC を有効化するために必要となるフラクショナル モードで動作する MAIN_PLLx は、PCIe Refclk ジッタ制限に準拠していません
MAIN_PLLx はオプションで SERDES および外部コンポーネント用に 100MHz PCIe Refclk を供給するために使用され、フラクショナル モードで構成されている場合、PCIe Refclk ジッタ制限に準拠しません。SSC を有効化するにはフラクショナル モードが必要なため、SSC モードは PCIe Refclk ジッタ制限に準拠しません。
MAIN_PLLx から 100MHz PCIe Refclk を供給する場合、MAIN_PLLx は整数モードのみ (DACEN = 0、DSMEN = 0) に構成する必要があります。これにより、PLL がフラクショナル モードで動作する必要のある PCIe Refclk に SSC を使用することを防止できます。PCIe インターフェイスで SSC が必要な場合は、SSC 付きの外部 Refclk ジェネレータを使用して、SERDES 100MHz Refclk を提供する必要があります。