JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
信号を適切に配線するため、トレースが 90 度の角度で曲がっていないことを確認してください。これはほとんどの PCB 設計ソフトウェアでは自動で行われますが、すべてのトレースでこのプロパティを確認することをお勧めします。トレースは曲げを 45°未満にするか、または可能な場合は曲線に沿って配線する必要があります。これにより、トレースに沿った反射や特性インピーダンスの変化が低減され、放射が減少します。直角にすると、コーナー領域の静電容量が増加し、インピーダンスが変化するだけでなく、反射も発生します。また、隣接する層の信号が垂直に (90 度の角度で) 交差するようにすることをお勧めします。これにより、信号間のクロストークが低減され、信号間の外乱を最小限に抑えることができます。トレース間に十分な間隔を確保すると、特に立ち上がり / 立ち下がり時間が短い信号で、クロストークを低減させることもできます。
ボード上の特定の信号は、トレース幅を広くする必要があります。特に、電源の配線や大電流パスには、広いトレースを使用する必要があります。トレースを広くすると、これらの配線でパスのインダクタンスを低く維持できます。これにより、これらのパスでの電圧降下と電力損失を低減し、不要な放熱を削減できます。
多層基板上でトレースを配線する場合、通常は信号を異なる層に配線する必要があります。ビアは異なる層間で信号を交差させるために使用されますが、ビアは数を少なくし、必要な場合のみ使用するようにしてください。これらのビアは、基板上のプレーン全体に穴を設けることに加えて、基板で発生する EMI、特に頻繁にスイッチングする信号に悪影響を及ぼす可能性もあります。システムの PinMux 選択と回路図を変更することで、信号配線を改善できます。ピンを割り当て直すと、トレースの配線を最適化し、トレース長を短くし、ビアの必要性を低減するのに役立ちます。
ビアを使用する場合、ビアをテンティングするかどうかは重要な考慮事項です。この手法には多くの利点がありますが、基板の製造コストが増加します。半田マスク付きのテンティング・ビアは、ビアを腐食から保護し、ビアの劣化を低減できます。高集積度基板では、テンティング・ビアによりシルクスクリーンが通常のテンティングされていないビアにくっつくことがなくなるので、シルクスクリーンの配置と再利用が容易になります。テンティングは偶発的な短絡を防止するのにも役立ちます。たとえば、コネクタをテンティングなしのビア上に配置すると、電気的短絡が発生する可能性があります。ビアをテンティングできるかどうかは、ビアのサイズによって異なります。小さなビアはより大きいビアよりも簡単に埋めることができます。大きなビアをテンティングできるかどうかは、基板のメーカーによって異なります。