JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
電磁両立性 (EMC) とは、他のシステムからの干渉や外乱が発生した場合でも、電子部品が適切に機能する能力を意味します。最も注意すべきなのが電磁干渉 (EMI) です。EMI とは、デバイスや付近にある他のデバイスから放射される無線周波数エネルギーです。このような外乱は、伝導と放射により伝搬し、デバイスに影響を及ぼす可能性があります。
そのため、システムを設計する際には、基板から放射と伝導の両方により伝搬する EMI が、規制規格で許容される最大値を超えないようにすることが重要です。ハードウェア設計者は、放射 EMI と伝導 EMI を最小限に抑え、認定の制限をかなり下回るレベルにする必要があります。同様に、周囲にある他のシステムから電磁エネルギーが放射および伝導された場合でも適切に機能するように、ボードには十分なシールドを設計する必要があります。
PCB、コネクタ、ケーブルなど、システム内のほとんどのコンポーネントは、EMI の発生源となります。特に、高周波と高速スイッチングの電流および電圧を使用するボードを設計する場合は、すべてのトレースが電磁エネルギーを放射するアンテナとして機能します。放射の 5 つの主要な原因は、トレースで伝搬されるデジタル信号、電流リターン・ループ領域、不適切な電源フィルタリングまたはデカップリング、伝送ライン効果、電源プレーンとグランド・プレーンの欠如です。高速スイッチング・クロック、外部バス、PWM 信号は、制御出力およびスイッチング電源として使用されます。この電源は EMI のもう 1 つの主な要因です。RF 信号は基板の 1 つのセクションから別のセクションに伝搬し、EMI を形成することがあります。スイッチング電源はエネルギーを放射するため、EMI テストに不合格となる可能性があります。
基板とその部品から発生する不要な EMI を低減するため、回路図とレイアウトの設計プロセス全体で以下のガイドラインに従ってください。
PCB 設計プロセス全体を通して EMI/EMC の問題を低減する方法の詳細については、『EMI を低減するための PCB 設計ガイドライン』および『電磁両立性向上のためのプリント基板レイアウト』を参照してください。