DSI インターフェイスに組み込まれたビデオ制御信号ビットには、ビデオ・ピクセル・クロック周期 (PCLK) に関連する特定の制約があります。デフォルトでは、DS90UH941AS-Q1 は、誤遷移を防止するため、これらの信号に最小パルス幅フィルタを適用します。
通常モード制御信号 (VS、HS、DE) には、以下の制約があります。
- 水平同期 (HS):制御信号フィルタ (レジスタ・ビット 0x03[4]) が有効化されている場合 (デフォルト)、ビデオ制御信号パルス幅は 3 PCLK 以上である必要があります。制御信号フィルタを無効化すると、この制約はなくなります (最小値は 1 PCLK)。HS は、130 PCLK あたり最大 2 つの遷移を持つことができます。
- 垂直同期 (VS):ビデオ制御信号パルスは、130 PCLK あたり 1 つの遷移に制限されます。そのため、最小パルス幅は 130 PCLK です。
- データ・イネーブル入力 (DE):制御信号フィルタ (レジスタ・ビット 0x03[4]) が有効化されている場合 (デフォルト)、ビデオ制御信号パルス幅は 3 PCLK 以上である必要があります。制御信号フィルタを無効化すると、この制約はなくなります (最小値は 1 PCLK)。DE は、130 PCLK あたり最大 2 つの遷移を持つことができます。