JAJA867 April   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 はじめに
  5. 2概要
  6. 3移行サポート機能
    1. 3.1 プロジェクト検出
    2. 3.2 移行設定ページ
    3. 3.3 移行の実行
      1. 3.3.1 スタンドアロン ファイルでの移行チェックの実行
      2. 3.3.2 プロジェクトでの移行チェックの実行
    4. 3.4 クイック修正
    5. 3.5 移行レポート
    6. 3.6 ビットフィールドの移行
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

移行レポート

移行レポートは、C2000 デバイス間での移行時にコードの変化を分析する上で重要な役割を果たします。これにより、変更内容の構造的な概要が提供され、ユーザーは移行の複雑さを評価し、潜在的な問題を特定し、最適な移行先デバイスを選定するのに役立ちます。詳細な診断情報とエクスポート機能により、移行レポートは移行プロセスを簡素かつ効率的に進めることを可能にします。

このレポートは、移行を実行した後に、プロジェクト全体または特定のアクティブ ファイルに対して生成することができます。この柔軟性により、開発者は移行の影響を全体的に把握しつつ、重要なセクションに集中して対応することができます。

移行レポートを生成およびエクスポートするには、次の方法があります。

  1. CTRL + SHIFT + Pを入力し、C2000をクリックします。移行レポートをエクスポートします。
  2. 拡張ツリーのメソッド:
    1. 移行サポート > 移行レポートのエクスポートC2000 IDEA - 特長ペインで選択します。
    2. C2000 IDEA - プロジェクトペインで図 3-18、検出されたプロジェクトの下にある移行先デバイスの横にあるアイコンをクリックします。
 移行レポートのエクスポート (拡張ツリー)図 3-18 移行レポートのエクスポート (拡張ツリー)

レポートが生成されると、ファイルブラウザを使用して任意の場所にエクスポートおよび保存することができ、移行データが今後の分析や文書化のためにすぐに利用できるようになります。

移行レポートの主なセクション

  1. 移行情報 - 移行プロセスの概要を示します
    1. ソース デバイスとターゲット デバイス:元のデバイスと選択した移行先デバイスが表示されます。
    2. 無視されたシンボル、ファイルとフォルダ:移行中に考慮されなかった除外されたシンボル、ファイル、およびディレクトリを一覧表示します。
    3. 処理済みファイル:移行を実行した分析済みファイルを指定します。
    4. 移行時間: 各ファイルの移行にかかる時間を示し、パフォーマンスと複雑さに関するインサイトを提供します。
  2. 移行診断:移行プロセスで検出された変更と潜在的な問題を強調表示します。
    1. 分類: 検出された変更は、重大度に基づいて警告またはエラーに分類されます。
    2. コード変更の詳細分析:ソース デバイスとターゲット デバイスの違いを明確に説明します。
    3. 場所:影響を受けるコードの正確な行 (Ln)と列 (Col) を指定し、問題解決をより効率的にします。
 移行レポート図 3-19 移行レポート

レポートをエクスポートして文書として保存することで、開発者は必要なときにいつでも移行の詳細を参照できるようになります。このレポートは、複数の移行先デバイスにわたる移行の複雑さを分析する際に特に有用であり、開発者が潜在的な課題を評価し、最適な移行方法を決定するのに役立ちます。コードの修正内容や潜在的な障害について明確なインサイトが得られるため、開発者は最適な移行先デバイスを選定するうえで、十分な情報に基づいた判断を下すことができます。

構造化された診断情報、エクスポート機能、詳細なインサイトにより、移行レポートは、C2000 デバイス間のシームレスで効率的な移行を検証するために不可欠なリソースです。