JAJA867 April   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 はじめに
  5. 2概要
  6. 3移行サポート機能
    1. 3.1 プロジェクト検出
    2. 3.2 移行設定ページ
    3. 3.3 移行の実行
      1. 3.3.1 スタンドアロン ファイルでの移行チェックの実行
      2. 3.3.2 プロジェクトでの移行チェックの実行
    4. 3.4 クイック修正
    5. 3.5 移行レポート
    6. 3.6 ビットフィールドの移行
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

プロジェクト検出

C2000 デバイスを使用しているすべてのプロジェクトは、プロジェクト取得要素をクリックすることで検出できます。このステップにより、拡張機能は各プロジェクトに対応するデバイスを認識し、各ファイルがどのプロジェクトに属しているかを把握できるようになります。プロジェクト検出により、デバイス間の Driverlib 移行など、拡張機能のリアルタイムでの全機能が有効化されます。一部の拡張機能はプロジェクト検出 (またはデフォルトデバイスの設定) によってのみ利用可能ですが、その他の機能は現在のデバイス情報を入力することで単一ファイルに対して実行できます。

以下の手順に従って、プロジェクトを検出します:

  1. ワークスペース内のすべてのプロジェクトを検出するには、以下のいずれかのオプションを使用します:
    1. CTRL + SHIFT + Pを入力し、C2000をクリックします。プロジェクト取得
    2. 拡張機能ツリーのC2000 IDEA - 特長パネルで、プロジェクト検出 > プロジェクト取得をクリックします。
  2. 実行すると、拡張子によって検出されたワークスペース内のすべてのプロジェクトが、ExtensionツリーのC2000 IDEA - プロジェクトペインに表示されます。プロジェクトを表示し、デバイス バリアントおよび現在のデバイスの詳細が想定どおりであることを確認します。
 C2000 IDEA - プロジェクト検出図 3-2 C2000 IDEA - プロジェクト検出