JAJAA83A December 2023 – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I
SFD における IEEE 1588 表示パルスは、以下のいずれかのピンに出力できます。LED_0、LED_1 (GPIO1)、COL (GPIO2)、RX_D3 (GPIO3)、INT/PWDN_N、CRS。パルスの正確なタイミングは、レジスタ 0x003F で調整できます。
図 2-13 IEEE 1588 メッセージ タイムスタンプ ポイントIEEE 1588 送信および受信表示のルーティングを制御する 3 つのレジスタを以下に示します。
0x003E:送信および受信表示の両方を LED_0 (GPIO1)、COL (GPIO2)、CRS、および INT/PWDN_N にルーティングします。
0x0462/0x0463:IO MUX GPIO 制御レジスタ 1/2 により、追加のピン選択と GPIO 制御の集中管理が可能になります。
IOCTRLx レジスタで RX_SFD ピンと TX_SFD ピンを有効化 / 設定した後、以下の 2 つのレジスタに書き込みます。