JAJSOK6A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-75 に、SPI_TXES を示し、表 7-118 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
現在 / 次の送信 FIFO 素子に関する情報が含まれます
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TXEIP | TXEBP | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TXEIP | R | 0h | TX FIFO 素子書き込み中 TX FIFO 素子が部分的に書き込まれていることを示すために使用されます。 (ヘッダーに従って) FIFO に書き込まれた十分なデータバイトがない場合、このフラグがセットされます。 クリアされている場合、TX FIFO への次回の書き込みは新しい要素となり、SPI ヘッダフィールドから開始する必要があります
|
| 6-0 | TXEBP | R | 0h | TX 素子バイト保留 TX 素子の書き込みが開始された場合、FIFO 素子を完了するためにまだ何バイトが予想されるかを示します。 残りの予想バイト数が 127 バイトを超える場合でも、残り 127 バイトが表示されます (表示可能な最大数のため) 注: これにはヘッダーバイトが含まれており、転送中のバイト数がまだ書き込まれていない場合は、値を変更できることがあります。 例えば、SPI チャネルヘッダーバイトのみが書き込まれた場合、このフィールドは 1 と読み出されます。これは、転送するデータのバイト数を指定されるまで保留しているバイト数がわからないためです。 転送のバイト数が判明し、データが書き込まれると、この計算が再計算されます |