JAJUA35C April 2018 – October 2025
電源に電源が投入されている間に電源プラグを取り外して再度挿入すると、AM574x IDK EVM や、グランドへの代替パスを提供するエミュレータなど、基板に接続されているその他のデバイスが損傷する可能性があります。必要に応じて、外部電源装置から AC 電源を取り外す方が安全です。また、外部電源にはアースに接続された共通リターンを使用することも推奨されます。これが不可能な場合は、基板のグランドとアース グランドの間に個別の接続を確立する必要があります。主電源のオンとオフを繰り返し行うテスト装置は、このテスト中に基板のグランドを常にアースに接続する必要があります。