JAJUA35C April 2018 – October 2025
AM5748 SOC 内でリセットが開始されるたびに PORz 生成をサポートするために PMIC が実装されています。これは、PMIC BOOT1 を VRTC にプルすることでイネーブルになります。これには、PMIC GPIO7/POWERHOLD も High にプルすることが必要とされる副作用があります。その結果、ソフトウェアでシャットオフできない「常時オン」の設計が実現します。この機能を有効化するには、X15 GP EVM に実装されているような外部 PORz パルス ジェネレータを使用する必要があります。詳細については、エラッタ文書の項目 i862 を参照してください。