LP-AM261 リビジョン A については、以下の評価基盤の更新が行われました。
- イーサネット
- オンボード DP83869 ギガビット PHY:LP-AM261 のリビジョン A では、イーサネット アドオン ボード エコシステムのサポートが削除され、現在、2 個の DP83869 ギガビット イーサネット PHY がオンボード実装され、それぞれに RJ-45 コネクタが付属しています。
- PMIC
- ウォッチドッグはディスエーブル:TPS65036601 PMIC の OTP 構成により、デフォルトでウォッチドッグ タイマがイネーブルになります。12 分を超えてアイドル状態のままにすると、このタイマは AM261x デバイスへのリセット信号をトリガします。リビジョン A では、PMIC の GPIO ピン (13) を J1 ピン 1-2 のジャンパ SH-J1 を介して内部電圧リファレンス VDD_1P8 ピン (3) に接続することで、ウォッチドッグ タイマがディスエーブルになります。これは、デフォルトで評価基盤に取り付けられています。この接続により、PMIC の内部ビットが設定され、PMIC が上昇する前にウォッチドッグ タイマがディスエーブルになります。電源オン時にウォッチドッグをイネーブルにするには、LP-AM261 に 5V/3A を印加する前に、J1 ピン 1 ~ 2 のジャンパを取り外します。
- nINT および GPIO ピン構成:PMIC ピン 13 (GPIO) および 21 (nINT) のネット割り当ては、リビジョン A で目的の使用事例のネットに訂正されています。SH-J1 が J1 ピン 2 ~ 3 に取り付けられている場合、GPIO ピン (13) は AM261x MCU の SAFETY_ERRORn ピンに接続され、nINT ピン (21) は PMIC_INTn_GPIO0 に割り当てられ、AM261x MCU の GPIO0 に接続されます。以前の LP-AM261 リビジョンでは、これらのネットは入れ替えられていました。
- ブースタパックのピン配置の変更
- サーボ モーター制御ブースタパック:リビジョン A は、より多様なサーボ モーター制御ブースタパックをサポートするようになりました。セクション 2.11.2 に、これらのピン配置の変更を示します。
- ブースタパック電源ピン:ピン J1-1 と J5-41 の 3V3 電源と、ピン J3-21 と J7-61 の 5V0 電源が、J13、J26、J27 のピン 1 ~ 2 の PCB アセンブリに取り付けられているジャンパを介して、デフォルトで有効になっています。
- ヘッダーで CPTS0_TS_SYNC 信号にアクセスできるように、GPIO124 は J6-52 に配線されています。
- 総則
- GPIO 割り込みプッシュボタンは GPIO5 に接続されています (GPIO124 から変更)。
- PORz を使用して IO エクスパンダをリセットできるようになりました。