JAJZ042B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ePWM: ePWM ワンショット / CBC トリップ イベント DCxEVTy.force はトリップ条件を設定しません
0、A、B
DCxEVTy.force 信号は、ワンショット トリップ イベントとサイクルバイサイクル トリップ イベントの入力として使用できます。DCxCTL[EVT1/2FRCSYNCSEL] = 1 に設定しても (非同期パス経由で DCxEVT 信号を渡します)、ワンショットまたはサイクルバイサイクルのトリップ イベント条件が適切に設定されず、トリップ イベントが検出されません。
DCxCTL.EVT1/2FRCSYNCSEL と DCxCTL.EVT1/2LATSEL を備えたデバイスには、2 つの選択肢があります。それ以外の場合では、同期パスが、ワンショットまたはサイクルバイサイクルのトリップ イベントで使用できる唯一の選択肢となります。
非同期パス (非同期パスを介して DCxEVT 信号を渡します)
非同期パスを使用してワンショットまたはサイクルバイサイクルのトリップ条件をラッチするには、以下の設定を行う必要があります。
同期パス (同期パスを経由して DCxEVT 信号を渡します)