JAJU898 july 2023
MQTT ブローカーに送信されたメッセージは、そのブローカーに接続してメッセージをサブスクライブする (読む) ことを許可されたすべてのマシンで受信できます。ブローカーを実行しているマシンで Linux を使用するには、mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -v -t 'adc1raw' を使います。このコマンドは、トピック adc1raw として送信されると、第 1 の ADC チャネルのすべての生サンプルを表示します。図 4-3 に、コマンド・ラインの出力を示します。
図 4-4 に示すように、Node-RED を使ってサンプルを表示するフローを作成することで、見やすくすることができます。またこれは、adc1fft トピックで送信された FFT の結果を視覚化するためにも使用できます。