JADU124G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
表 8-100 に、AON_PMCTL レジスタのメモリ マップト レジスタを示します。表 8-100 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| 4h | AUXSCECLK | AUX SCE クロック管理 | AUXSCECLK レジスタ (オフセット = 4h) [リセット = 00000000h] |
| 8h | RAMCFG | RAM の構成 | RAMCFG レジスタ (オフセット = 8h) [リセット = 0001000Fh] |
| 10h | PWRCTL | パワー マネージメント制御 | PWRCTL レジスタ (オフセット = 10h) [リセット = 00000000h] |
| 14h | PWRSTAT | AON 電源およびリセット ステータス | PWRSTAT レジスタ (オフセット = 14h) [リセット = 03C00003h] |
| 18h | シャットダウン | シャットダウン制御 | SHUTDOWN レジスタ (オフセット = 18h) [リセット = 00000000h] |
| 1Ch | RECHARGECFG | 再充電コントローラ構成 | RECHARGECFG レジスタ (オフセット = 1Ch) [リセット = C0000000h] |
| 20h | RECHARGESTAT | 再充電コントローラ ステータス | RECHARGESTAT レジスタ (オフセット = 20h) [リセット = 00000000h] |
| 24h | OSCCFG | 発振器構成 | OSCCFG レジスタ (オフセット = 24h) [リセット = 00000000h] |
| 28h | RESETCTL | リセット管理 | RESETCTL レジスタ (オフセット = 28h) [リセット = 000001C0h] |
| 2Ch | SLEEPCTL | スリープ制御 | SLEEPCTL レジスタ (オフセット = 2Ch) [リセット = 00000000h] |
| 34h | JTAGCFG | JTAG の構成 | JTAGCFG レジスタ (オフセット = 34h) [リセット = 00000100h] |
| 3Ch | JTAGUSERCODE | JTAG USERCODE | JTAGUSERCODE レジスタ (オフセット = 3Ch) [リセット = 0B99A02Fh] |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-101 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み取り |
| 書き込みタイプ | ||
| W | W | 書き込み |
| W1C | W 1C | 書き込み 1 でクリア |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |
図 8-95 に、AUXSCECLK を示します。表 8-102 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
AUX SCE クロック管理
このレジスタには、AUX ドメインへのクロック設定に関連するビットフィールドが含まれています。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 予約済み | PD_SRC | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | SRC | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-9 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 8 | PD_SRC | R/W | 0h | AUX がパワーダウン モードの場合、AUX ドメインのクロック ソースを選択します。 注:クロック ソースのスイッチングはグリッチフリーであることが保証されます 0h = グリッチフリー 1h = LF クロック (SCLK_LF) |
| 7-1 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 0 | SRC | R/W | 0h | AUX がアクティブ モードの場合、AUX ドメインのクロック ソースを選択します。 注:クロック ソースのスイッチングはグリッチフリーであることが保証されます 0h = HF クロックを 2 分周 (SCLK_HFDIV2) 1h = MF クロック (SCLK_MF) |
図 8-96 に、RAMCFG を示し、表 8-103 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
RAM 構成
このレジスタには、マイコンおよび AUX ドメインの SRAM のパワー マネージメント関連の設定が含まれています。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | AUX_SRAM_PWR_OFF | AUX_SRAM_RET_EN | |||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-1h | |||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | BUS_SRAM_RET_EN | ||||||
| R-0h | R/W-Fh | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-18 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 17 | AUX_SRAM_PWR_OFF | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 16 | AUX_SRAM_RET_EN | R/W | 1h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 15-4 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 3-0 | BUS_SRAM_RET_EN | R/W | Fh | マイコン SRAM は 5 つのバンクに分割されています。このレジスタは、マイコン バス ドメインの電源オフ時に保持されるバンクを制御します 0h = 保持は無効 1h = SRAM:BANK0 および SRAM:BANK1 の保持 3h = SRAM:BANK0、SRAM:BANK1、SRAM:BANK2 の保持 7h = SRAM:BANK0、SRAM:BANK1、SRAM:BANK2、SRAM:BANK3 の保持 Fh = すべてのバンク SRAM:BANK0、SRAM:BANK1、SRAM:BANK2、SRAM:BANK3、SRAM:BANK4 の保持 |
図 8-97 に、PWRCTL を示し、表 8-104 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
パワー マネージメント制御
このレジスタは、VDDR 電源用レギュレータの選択や、特定のセグメントを有効化/無効化できる IO リングの制御など、低レベルのパワー マネージメント機能を設定するためのビットフィールドを制御します。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | DCDC_ACTIVE | EXT_REG_MODE | DCDC_EN | ||||
| R-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-3 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 2 | DCDC_ACTIVE | R/W | 0h | アクティブ モードで VDDR に DC/DC レギュレータを使用するように選択します 0:アクティブ モードでの VDDR のレギュレーションには GLDO を使用します。 1:アクティブ モードでの VDDR のレギュレーションには DCDC を使用します。 アクティブ モードで DCDC が VDDR のレギュレータとして使用されるように、DCDC_EN も設定する必要があります |
| 1 | EXT_REG_MODE | R | 0h | VDDR 電源のソースのステータス: 0:DCDC または GLDO が VDDR を生成します 1:DCDC および GLDO はバイパスされ、外部レギュレータが VDDR を供給します |
| 0 | DCDC_EN | R/W | 0h | VDDR の再充電中に DC/DC レギュレータを使用するように選択します 0:VDDR の再充電には GLDO を使用します 1:VDDR の再充電に DCDC を使用します 注:このビットフィールドは、DCDC_ACTIVE と同じに設定する必要があります |
図 8-98 に、PWRSTAT を示します。表 8-105 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
AON の電源およびリセット ステータス
このレジスタは、AON の各種のパワー マネージメント関連信号を監視するために使用されます。JTAG_PD_ON、AUX_BUS_RESET_DONE、AUX_RESET_DONE 以外のすべての信号は、テスト、キャリブレーション、デバッグ専用です。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | JTAG_PD_ON | AUX_BUS_RESET_DONE | AUX_RESET_DONE | ||||
| R-0h | R-0h | R-1h | R-1h | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-3 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 2 | JTAG_PD_ON | R | 0h | JTAG 電源状態を表示: 0:JTAG は電源オフ 1:JTAG は電源オン |
| 1 | AUX_BUS_RESET_DONE | R | 1h | AUX バスによるリセットが完了したことを表示: 0:AUX バスがリセットされます 1:AUX バス リセットが解除されます |
| 0 | AUX_RESET_DONE | R | 1h | AUX からリセットが完了したことを表示: 0:AUX がリセットされます 1:AUX リセットが解除されます |
図 8-99 に、SHUTDOWN を示します。表 8-106 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
シャットダウン制御
このレジスタには、シャットダウン モードに移行するために必要なビットフィールドが含まれています
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | EN | ||||||||||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-1 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 0 | EN | R/W | 0h | シャットダウン制御。 0:このビットに 0 を書き込まないでください。 1:直ちにシャットダウン モードに移行するプロセスを開始します |
図 8-100 に、RECHARGECFG を示します。表 8-107 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
再充電コントローラ構成
このレジスタは、再充電アルゴリズムを制御するためのすべての関連パラメータを設定します。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| モード | 予約済み | C2 | C1 | ||||||||||||
| R/W-3h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAX_PER_M | MAX_PER_E | PER_M | PER_E | ||||||||||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-30 | モード | R/W | 3h | システムが uLDO で動作している際の VDDR の再充電アルゴリズムを選択します 0h = 再充電ディスエーブル 1h = 静的タイマ 2h = 適応型タイマ 3h = 外部再充電コンパレータ。 この再充電アルゴリズムを選択する前に、再充電コンパレータへのクロックを有効化する必要があることに注意してください [ANATOP_MMAP:ADI_3_REFSYS:CTL_RECHARGE_CMP0:COMP_CLK_DISABLE]。 |
| 29-24 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 23-20 | C2 | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 19-16 | C1 | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 15-11 | MAX_PER_M | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 10-8 | MAX_PER_E | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 7-3 | PER_M | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 2-0 | PER_E | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
図 8-101 に、RECHARGESTAT を示します。表 8-108 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
再充電コントローラ ステータス
このレジスタは、再充電中に更新される各種ステータス レジスタを制御します。このレジスタは主に、テストとデバッグを目的としています。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | VDDR_SMPLS | ||||||||||||||
| R-0h | R-0h | ||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MAX_USED_PER | |||||||||||||||
| R/W-0h | |||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-20 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 19-16 | VDDR_SMPLS | R | 0h | 最後の 4 つの VDDR サンプル。 各ビット: 0:再充電開始時に VDDR が VDDR_OK スレッショルドを下回っています 1:再充電開始時に VDDR が VDDR_OK スレッショルドを上回っています レジスタは各再充電期間の前に左シフトによって更新され、ビット 0 は最後の VDDR サンプルで更新されます。 |
| 15-0 | MAX_USED_PER | R/W | 0h | 2 つの再充電サイクルを分離し、後者の再充電の開始時に VDDR が依然として VDDR_OK スレッショルドを上回っている 32kHz 周期の最大数を示します。このレジスタは、スタンバイ中のリーク電流の表示として使用できます。 このレジスタに書き込むと、このビットフィールドは 0 にクリアされます。 |
図 8-102 に、OSCCFG を示し、表 8-109 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
発振器構成
このレジスタは、発振器制御システムに送信される振幅補償要求の周期を設定します。振幅補償は、XOSC_HF が低消費電力モードで動作している場合にのみ適用できます。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | PER_M | PER_E | |||||||||||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-8 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 7-3 | PER_M | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 2-0 | PER_E | R/W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
図 8-103 に、RESETCTL を示します。表 8-110 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
リセット管理
このレジスタには、リセット ソース、リセット要求、電圧低下リセットの制御など、システム リセットに関連するビットフィールドが含まれています。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| SYSRESET | 予約済み | BOOT_DET_1_CLR | BOOT_DET_0_CLR | ||||
| W-0h | R-0h | W-0h | W-0h | ||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | BOOT_DET_1_SET | BOOT_DET_0_SET | |||||
| R-0h | W-0h | W-0h | |||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| WU_FROM_SD | GPIO_WU_FROM_SD | BOOT_DET_1 | BOOT_DET_0 | 予約済み | VDDS_LOSS_EN | ||
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R/W-1h | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VDDR_LOSS_EN | VDD_LOSS_EN | CLK_LOSS_EN | MCU_WARM_RESET | RESET_SRC | 予約済み | ||
| R/W-1h | R/W-1h | R/W-0h | R/W1C-0h | R-0h | R-0h | ||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | SYSRESET | W | 0h | コールド リセット レジスタ。このビットフィールドに 1 を書き込むとチップ全体がリセットされ、ブート コードが再度実行されます。 0:効影響なし 1:システム リセットを生成します。RESET_SRC の SYSRESET として表示されます |
| 30-26 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 25 | BOOT_DET_1_CLR | W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 24 | BOOT_DET_0_CLR | W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 23-18 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 17 | BOOT_DET_1_SET | W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 16 | BOOT_DET_0_SET | W | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 15 | WU_FROM_SD | R | 0h | IO イベント時に SHUTDOWN からウェークアップが発生したか、デバッガが接続された結果として SHUTDOWN からウェークアップが発生しています。(TCK ピンが Low に強制される) IO をウェークアップ ソースとして構成する場合については、IOC:IOCFGn.WU_CFG を参照してください。 0:RESET_SRC に見られるコールド リセットまたは電圧低下からウェークアップが発生しています 1:SHUTDOWN からウェークアップが発生しています 注:このフラグは、SLEEPCTL.IO_PAD_SLEEP_DIS がアサートされるとクリアされます。 |
| 14 | GPIO_WU_FROM_SD | R | 0h | IO イベント時に SHUTDOWN からウェークアップが発生しています IO をウェークアップ ソースとして構成する場合については、IOC:IOCFGn.WU_CFG を参照してください。 0:IO イベント時に SHUTDOWNからウェークアップが発生していません 1:SHUTDOWN からのウェークアップは、IO イベントによって発生しています WU_FROM_SD がアサートされているにもかかわらず、このビットフィールドがアサートされていないという状態は、デバッグ セッションにおいてのみ発生します。このビットフィールドがアサートされるまで、ブート コードは SHUTDOWN 手順からのウェークアップを続行しません。 注:このフラグは、SLEEPCTL.IO_PAD_SLEEP_DIS がアサートされるとクリアされます。 |
| 13 | BOOT_DET_1 | R | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 12 | BOOT_DET_0 | R | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 11-9 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 8 | VDDS_LOSS_EN | R/W | 1h | VDDS が消失した場合にリセット生成を制御します 0:VDDS_LOSS_EN_OVR=1 の場合を除き、VDDS の電圧低下検出は無視されます 1:VDDS の電圧低下検出によりシステム リセットが生成されます |
| 7 | VDDR_LOSS_EN | R/W | 1h | VDDR が消失した場合にリセット生成を制御します 0:VDDR_LOSS_EN_OVR=1の場合を除き、VDDR の電圧低下検出は無視されます 1:VDDR の電圧低下検出によりシステム リセットが発生します |
| 6 | VDD_LOSS_EN | R/W | 1h | VDD が消失した場合にリセット生成を制御します 0:VDD_LOSS_EN_OVR=1 の場合を除き、VDD の電圧低下検出は無視されます 1:VDD の電圧低下検出によりシステム リセットが生成されます |
| 5 | CLK_LOSS_EN | R/W | 0h | クロック損失検出が [ANATOP_MMAP:DDI_0_OSC:CTL0.CLK_LOSS_EN] で有効になっている場合、SCLK_LF、SCLK_MF、または SCLK_HF が失われた場合にリセット生成を制御します 0:クロック損失は無視されます 1:クロック損失によりシステム リセットが生成されます 注:SCLK_LF のクロック ソースを変更するときは、クロック損失リセット生成を無効化する必要があります。これを行わない場合、システムが誤ってリセットされる可能性があります。クロック損失リセットの生成は、[ANATOP_MMAP:DDI_0_OSC:CTL0.CLK_LOSS_EN] によって制御されます |
| 4 | MCU_WARM_RESET | R/W1C | 0h | 内部。TI が提供する API 経由でのみ使用できます。 |
| 3-1 | RESET_SRC | R | 0h | 前回のシステム リセットの根本原因を示します。前回のシステム リセット時に、報告されたリセット ソースよりも多くのリセット ソースがアクティブになっている可能性がありますが、報告されるのは根本原因のみです。 キャプチャ機能は、可能なすべてのリセット ソースが解放され、結果が AON_PMCTL にコピーされるまで再設定されません。コピーおよび再設定プロセス中、2MHz 周期の 1 期間においては、根本原因にかかわらず、その後に発生するシステム リセットはすべてパワーオン リセットとして報告されます。 0h = パワーオン リセット 1h = リセットピン 2h = VDDS での電圧低下検出 4h = VDDR での電圧低下検出 5h = SCLK_LF、SCLK_MF、または SCLK_HF クロック損失検出 6h = SYSRESET またはハードウェア パワー マネージメント タイムアウト検出によるソフトウェア リセット。 注: ハードウェア パワー マネージメント タイムアウト回路は常に有効です。 7h = PRCM ウォーム リセット要求によるソフトウェア リセット |
| 0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
図 8-104 に、SLEEPCTL を示します。表 8-111 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
スリープ制御
このレジスタは、SHUTDOWN からウェークアップした後、IO パッド リングのフリーズを解除するために使用されます
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | IO_PAD_SLEEP_DIS | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-1 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 0 | IO_PAD_SLEEP_DIS | R/W | 0h | I/O パッドのスリープ モードを制御します。SHUTDOWN からウェークアップする場合 (RESETCTL.WU_FROM_SD が設定されている)、ブート コードによってこのビットフィールドが自動的に設定されます。 0:I/O パッドのスリープ モードが有効であり、すべての出力とパッド構成がラッチされます。IO_PAD_SLEEP_DIS が 1 に設定される前にパッドが入力として構成された場合、入力は透過的です 1:I/O パッドのスリープ モードは無効 アプリケーション ソフトウェアは、SHUTDOWN からのウェークアップ時にピンのグリッチを防ぐため、このビットフィールドを設定する前に、すべての I/O の状態を再構成する必要があります。 |
図 8-105 に、JTAGCFG を示します。表 8-112 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
JTAG 構成
このレジスタには、JTAG ドメインの構成の制御が含まれています。これには、各 TAP の権限が含まれます。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 予約済み | JTAG_PD_FORCE_ON | ||||||
| R-0h | R/W-1h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-9 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 8 | JTAG_PD_FORCE_ON | R/W | 1h | JTAG 電源ドメインの電源状態を制御: 0:デバッグ サブシステムによってのみ制御されます。(デバッガが接続されていない限り、JTAG 電源ドメインは電源オフになります) 1:デバッグ サブシステムとは独立して、JTAG 電源ドメインは強制的にオンになります。 注:リセット値により、JTAG 電源ドメインはデフォルトで電源オンになります。JTAG 電源ドメインをオフにするには、ソフトウェアがこのビットをクリアする必要があります |
| 7-0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
図 8-106 に、JTAGUSERCODE を示します。表 8-113 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
JTAG USERCODE
ブート コードは JTAG USERCODE をこのレジスタにコピーし、そこからデバッグ サブシステムへと転送します。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| USER_CODE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R/W-0B99A02Fh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | USER_CODE | R/W | 0B99A02Fh | 32 ビット JTAG USERCODE レジスタにメイン JTAG TAP を供給します 注:このフィールドは、LOCKCFG.LOCK でロックできます |