JADU124G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
表 6-7は、16 ~ 49 のベクタ番号の割り込みが、マイコン イベント ファブリックでシステム CPU に転送されたイベントによってソースされることを示しています。イベント ファブリックは、すべてのレベル割り込みイベントをシステム CPU にルーティングします。AON プログラマブル 0 と呼ばれるイベント / 割り込みは、AON イベント ファブリックで設定できます。EVENT:CPUIRQSEL29 はマイコン イベント ファブリック内のルーティングに使用される読み取り専用レジスタであり、設定することはできません。ただし、このラインに入力される AON イベント ファブリック内の入力イベントは設定できます。動的プログラマブル イベントと呼ばれる一つの動的イベント / 割り込みには、表 6-7に示す有効な選択があります。EVENT:CPUIRQSEL29 レジスタは、入力の設定に使用されます (セクション 3.7.2.3を参照します)。
セクション 6.7.2の EVENT:CPUIRQSEL30 レジスタを参照してください。