JAJA863 April 2025 LM74610-Q1
ソーラー太陽光 (PV) セルの出力特性は、光の放射強度や周囲温度によって大きく異なります。PV システムの基本的な要件の 1 つは、ソーラー エネルギーをより効率的に利用できるように、PV セルが常に最大の電力を供給できるようにすることです。したがって、ソーラー電力の最適化には、PV パネルの環境変化に応じて PV パネルの出力電圧と出力電流をこの予想最大電力点に動的に維持するための最大電力点追従 (MPPT) 回路およびアルゴリズムが使用されます。
ソーラー電力の最適化に広く用いられている従来の方法は、PV ストリング レベルで行われます。実際、各 PV ストリングは通常、複数の PV モジュール (PV パネルとも呼ばれ、各 PV モジュールは複数の PV セルで構成されている) で構成されています。PV ストリング レベルで実行されるソーラー電力の最適化は、グローバル ストリング MPPT のみを行いますが、モジュール レベルの MPPT は行いません。また、各 PV モジュールは MPP では動作しない可能性があり、PV ストリングも MPP で動作します。この問題を解決するために、モジュール レベル電力電子機器 (MLPE) 技術が長年にわたって発展し、製品化されてきました。