JAJAA11 September   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2エラー処理アーキテクチャの概要
  6. 3使用例の概要
  7. 4エラー アグリゲータの概要
    1. 4.1 エラー アグリゲーション
    2. 4.2 エラー ログ
    3. 4.3 EAM モジュールを用いたエラー デバッグ
      1. 4.3.1 EAM エラー デバッグ
      2. 4.3.2 エラー アドレスとプログラム カウンタ値の解釈
  8. 5エラー通知モジュールの概要
    1. 5.1 ESM エラー イベント出力の構成およびステータス情報
      1. 5.1.1 Sysconfig ESM の構成
    2. 5.2 ESM エラー イベント デバッグ
    3. 5.3 ESM に関するその他のデバッグのヒント
  9. 6BootROM における EAM/ESM エラー ステータス
  10. 7FAQ:
  11. 8まとめ
  12. 9参考資料

FAQ:

  1. ユーザーが NMI ISR を設定して構成しますか?

    はい。推奨される方法として、ユーザーはデバイス初期化の際に NMI ISR をセットアップしておく必要があります。これにより、高優先度のエラー (例えば Group0 のエラー イベント) が発生して NMI が各 CPU にトリガされた場合でも、F29x TRM および ESM マルチコア F29 SDK の例に従って、EAM および ESM 内のエラー フラグを適切にクリアできるようになります。ESM の raw ステータス フラグをクリアしないと、NMIWD のタイムアウトが発生し、XRSn (デバイスリセット) がトリガされます。ユーザーは RESC (リセット要因) レジスタ内の NMIWD ビットを確認することで、それを確認できます。

  2. もしアプリケーション側で NMI ISR がセットアップされておらず、Group 0 の ESM エラー イベントのデフォルト設定に基づいてエラー イベントが NMI を発生させた場合はどうなりますか?

    回答 — ユーザー / アプリケーション側で NMI ISR が設定されていない場合、CPU は BootROM 内のデフォルト NMI ハンドラに移行し、そこで CPU がエラーステータスとフラグをクリアして保存し、デバッグのために M0 RAM アドレスに格納します。詳細については、BootROM TRM の該当する章を参照してください。

  3. NMI ISR が設定されているものの、エラー フラグがクリアされなかった場合はどうなりますか?

    回答 — ESM の NMIWD タイムアウトが発生し、対応する CPU から高優先度のウォッチドッグ割り込み出力が生成されます。ESM CPU1 の高優先度ウォッチドッグ割り込み出力は XRSn を発生させるように接続されており、ESM CPU2/ CPU3 はそれぞれの CPURSn を発生させます。これは ESM サブシステム統合ビュー図に示されています。

  4. 高優先度の CPU EAM エラー (Group 0 エラー イベントとして ESM に渡される) について、ESM が各 CPU に NMI を生成するように構成されていない場合はどうなりますか?

    回答 – ESM Group0 エラー イベントがアクティブで、EAM モジュールを通じて渡されているものの、NMI を生成するように構成されていない場合、CPU は故障状態に入ります。CPU EAM モジュールの高優先度エラーがアクティブになった場合は、必ず該当 CPU に NMI をトリガーするよう構成しておく必要があります。

  5. ESM/EAM のフラグは、XRSn (デバイス リセット) または CPURSn (CPU リセット) の後にクリアされますか?

    回答 – いいえ。本書で「EAM エラー フラグ」と呼ばれているエラー タイプ レジスタや、「ESM エラー フラグ」と呼ばれている ESM RAW ステータス レジスタ (RAW_j) は、PORESETn によってのみリセットされます。これらのフラグは、XRSn や CPURSn の後でも値を保持します。これは、アプリケーション ソフトウェアで処理されなかったエラー イベントに応答して ESM によってリセットがトリガされた場合、デバッグのためにこのエラー フラグ情報が必要となるためです。

  6. NMI を引き起こしたすべてのイベントについて ESM の Raw ステータス レジスタをクリアした後でも、なぜ CPU は NMI ISR に入り続けますか?

    回答 – ESM RAW ステータス レジスタ (RAW_j) のフラグをクリアした後は、対応するエラーの ESM 割り込み出力に対して、適切なキーを書き込んで EOI レジスタも更新する必要があります。EOI への書き込みステップは、基本的にユーザーが ESM 割り込み出力を確認したことを示すものであり、その結果、ESM 出力がデアサートされます。EOI レジスタに書き込みを行わない場合、ESM エラー イベント フラグをクリアしても、ESM 割り込み出力はアサートされたままになります。

  7. 特定のエラー イベントの発生に基づいて、CPU1 にのみ NMI を生成し、CPU3 には生成しない、またはその逆を行うことは可能ですか?

    回答 – はい。ESM は非常に柔軟に設定可能であり、各 CPU 専用の ESM タイルが割り当てられています。そのため、初期化時に設定を行うことで、各 CPU 専用の ESM タイルから任意の CPU に対して NMI または他のエラーレスポンスを生成することや、エラーレスポンスを無効化すること、または別の ESM CPU タイルから特定のエラーイベントに対して異なるレスポンスを設定することが可能です。