JAJSOU6A October   2023  – October 2025 TPS2HCS10-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 バージョン A パッケージ
    2. 5.2 ピン配置 - バージョン A
    3. 5.3 バージョン B パッケージ
    4. 5.4 ピン配置 - バージョン B
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SPI のタイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 保護メカニズム
        1. 8.3.1.1 過電流保護
          1. 8.3.1.1.1 突入時間 — 過電流保護
          2. 8.3.1.1.2 過電流保護 — 定常状態動作
          3. 8.3.1.1.3 プログラマブル ヒューズ保護
          4. 8.3.1.1.4 即時シャットダウン過電流保護 (IOCP)
          5. 8.3.1.1.5 自動再試行とラッチ オフ動作
        2. 8.3.1.2 サーマル シャットダウン
        3. 8.3.1.3 逆極性バッテリ
      2. 8.3.2 診断機能
        1. 8.3.2.1 ADC 内蔵
        2. 8.3.2.2 デジタル電流センス出力
        3. 8.3.2.3 出力電圧測定
        4. 8.3.2.4 MOSFET 温度測定
        5. 8.3.2.5 ドレイン - ソース間電圧 (VDS) の測定
        6. 8.3.2.6 VBB 電圧の測定
        7. 8.3.2.7 VOUT のバッテリへの短絡とオープン負荷
          1. 8.3.2.7.1 チャネル出力 (FET) が有効な測定
          2. 8.3.2.7.2 チャネル出力がディスエーブルの検出
      3. 8.3.3 並列モード動作
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 状態遷移図
      2. 8.4.2 出力制御
      3. 8.4.3 SPI モード動作
      4. 8.4.4 障害通知
      5. 8.4.5 SLEEP
      6. 8.4.6 CONFIG/ACTIVE
      7. 8.4.7 LIMP_HOME 状態 (バージョン A のみ)
      8. 8.4.8 バッテリ電源入力 (VBB) 低電圧
      9. 8.4.9 低消費電力 (LPM) 状態
        1. 8.4.9.1 MANUAL_LPM 状態
        2. 8.4.9.2 AUTO_LPM 状態
    5. 8.5 TPS2HCS10-Q1 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 熱に関する注意事項
        2. 9.2.2.2 容量性充電モードの設定
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

AUTO_LPM 状態

AUTO_LPM 状態は、必要に応じてチャネルをオンに維持しながら、短絡保護により保護しながら、デバイスが自動的に低 IQ 状態に移行できるモードを提供します。使用するデバイスのバージョンに応じて、AUTO_LPM 状態に入るには、DEV_CONFIG レジスタの AUTO_LPM_ENTRY ビットを 1 に設定し、少なくとも tSTBY_LPM_AUTO の間、以下の条件を満たす必要があります:

  • バージョン A
    • アクティブまたは構成状態で、CHx_ON ビットを通じてチャネル状態の変更がない場合
    • イネーブルになっているチャネルは突入期間内ではありません
    • ISNS を除くすべての ADC 診断 (VSNS、VBBSNS、TSNS、VDS_SNS) はディスエーブルになります
    • 有効なチャネルの場合、IOUT < IENTRY_LPM_AUTO
    • AUTO_LPM_EXIT_CHx ビットは両方とも 0 に設定する必要があります
    • THERMAL_WRN_CHx = 0
    • ウォッチドッグ タイマが無効化 (WD_EN = 0)
    • デバイスに故障はありません
  • バージョン B
    • アクティブまたは構成状態で、DIx ピンを通じてチャネル状態の変更がない場合
    • イネーブルになっているチャネルは突入期間内ではありません
    • ISNS を除くすべての ADC 診断 (VSNS、VBBSNS、TSNS、VDS_SNS) はディスエーブルになります
    • 有効なチャネルの場合、IOUT < IENTRY_LPM_AUTO
    • AUTO_LPM_EXIT_CHx ビットは両方とも 0 に設定する必要があります
    • THERMAL_WRN_CHx = 0
    • ウォッチドッグ タイマが無効化 (WD_EN = 0)
    • デバイスに故障はありません

条件が満たされると、デバイスは AUTO_LPM 状態に入る前に、SDO フレーム内および GLOBAL_FAULT_TYPE レジスタ内の LPM_STATUS ビットと、GLOBAL_FAULT_TYPE レジスタ内の LPM_STATUS_1 ビットを更新し、デバイスが AUTO_LPM に遷移したことをシステムに通知します。デバイスは tLPM_ENTRY 内で AUTO_LPM 状態に移行します。

AUTO_LPM 状態では、より大きな内部 FET を使って、より大きな負荷ステップを実現しています。より大きい内部 FET の RON は、「電気的特性」セクションの RON、LPM_AUTO によって定義されます。AUTO_LPM 状態での IQ は、MANUAL_LPM 状態と比べて高くなります。AUTO_LPM では、エントリ スレッショルドは IENTRY_LPM_AUTO で指定され、終了スレッショルドは IEXIT_LPM_AUTO で指定されます。

AUTO_LPM からのシステム ウェークアップ

TPS2HCS10A-Q1 の場合、MCU またはコントローラは AUTO_LPM_EXIT_CHx ビットのいずれかまたは両方に 1 を書き込んで、デバイスを AUTO_LPM 状態から ACTIVE 状態に手動で遷移させることができます。AUTO_LPM_EXIT_CHx のいずれかが 1 の場合、デバイスがアクティブ状態のときにすでにイネーブルされていない場合、対応するチャネルがイネーブルになります。TPS2HCS10A-Q1 の場合、デバイスが AUTO_LPM 状態に復帰できるようにするには、両方の AUTO_LPM_EXIT_CHx ビットを 0 に戻す必要があります。

TPS2HCS10B-Q1 の場合、AUTO_LPM_EXIT_CHx ビットは TPS2HCS10B-Q1 に影響を与えません。システムは、DI1 または DI2 の状態、または AUTO_LPM 状態の両方を変更することにより、TPS2HCS10B-Q1 デバイスを AUTO_LPM から手動で遷移できます。

AUTO_LPM からの自動終了

AUTO_LPM 状態では、IEXIT_LPM_AUTO スレッショルドを超える負荷電流が増加すると、デバイスはウェークアップし、LPM_STATUS ビットを 0 に変更します。GLOBAL_FAULT_TYPE レジスタ内の LPM_STATUS_1 ビットは、AUTO_LPM 状態のときに 1 に設定されます。このビットはリードクリアであり、システムは GLOBAL_FAULT_TYPE レジスタが最後に読み取られて以降、デバイスが AUTO_LPM 状態に遷移したかどうかを確認できます。ECU 負荷電流要求が IEXIT_LPM_AUTO スレッショルドを上回ると、ACTIVE 状態への遷移が作動します。この負荷が増大するシナリオでは、デバイスは FLT/WAKE_SIG を low にプルしないことに注意してください。

ECU の負荷電流要求が ISCP_LPM_AUTO を超えて増加するか、出力短絡が発生した場合、デバイスはそのチャネルの内部 FET をオフにし、IOCP を過電流保護スレッショルドとして設定した状態で tRETRY 後にリトライを行います。この場合、負荷電流が ISCP_LPM_AUTO スレッショルドを超えると、デバイスは FLT / WAKE_SIG ピンを low レベルに引き下げます。デバイスは、アクティブ状態でも過電流が確認された場合のみ、故障を過電流保護故障として登録します。

負荷ステップの大きさに応じて、本デバイスはさまざまな方法でアクティブ状態に遷移します。図 8-34、図 8-35および図 8-36に、さまざまな負荷ステップ振幅に対するデバイスの応答を示します。

TPS2HCS10-Q1 AUTO_LPM 状態で、IEXIT_LPM_AUTO を超え、ISCP_LPM_AUTO 未満の負荷増加図 8-34 AUTO_LPM 状態で、IEXIT_LPM_AUTO を超え、ISCP_LPM_AUTO 未満の負荷増加
TPS2HCS10-Q1 AUTO_LPM 状態で、ISCP_LPM_AUTO を超え、IOCP 未満の負荷増加図 8-35 AUTO_LPM 状態で、ISCP_LPM_AUTO を超え、IOCP 未満の負荷増加
TPS2HCS10-Q1 AUTO_LPM 状態で、IOCP を上回る負荷が増加図 8-36 AUTO_LPM 状態で、IOCP を上回る負荷が増加