JAJSOU6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスは、バッテリー寿命を延ばすために、デバイスがオンのままで動作し、低静止電流 (IQ) 状態で動作する 2 つの低電力モード (LPM) 状態を提供します。デバイスは、SPI 書き込みを通じて LPM レジスタにアクセスすることで入力できる手動 LPM (MANUAL_LPM) 状態と、出力電流が有効なチャネルで一定のスレッショルド以下になった場合に自動的に入力される自動 LPM (AUTO_LPM) 状態を提供します。これは tSTBY_LPM_AUTO の期間中に発生します。
デバイスがいずれかの LPM 状態にある場合、SPI の書き込みおよび読み取りは LPM レジスタにのみ利用可能です。いずれかの LPM 状態において、デバイスはデイジーチェーン構成で次のデバイスに SPI データを引き続き渡すことができ、SDO フレーム内のステータス ビットも読み取ることができます。デバイスが LPM に入るとき、または出るとき、SDO フレーム内の故障ビットが更新され、デバイスが LPM モードを終了したことをシステムに通知します。
デバイスが LPM 状態のいずれかを維持するには、VDD_UVLOF より大きい有効な VDD 電圧が必要です。VDD 電圧がいずれかの LPM 状態で除去されると、デバイスは SLEEP 状態に遷移し、これにより出力が無効化され、レジスタがクリアされます。
MANUAL_LPM 状態では、デバイスの IQ を低減するため、すべての診断機能とウォッチドッグ タイマと I2T 保護をディセーブルにします。デバイスが MANUAL_LPM を終了すると、LPM エントリの前に有効になっていた診断は自動的に再びイネーブルになります。I2T 保護およびウォッチドッグ タイマも LPM 終了後に再度イネーブルになります。システムが AUTO_LPM 状態に入る前に、ウォッチドッグ タイマと ISNS を除くすべての ADC 診断機能を無効にする必要があります。これらの処理が完了して初めて、デバイスは AUTO_LPM 状態へ移行できます。デバイスは、AUTO_LPM 状態に入る際に自動的に I2T 保護と ISNS を無効にし、デバイスが AUTO_LPM 状態からアクティブ状態に遷移すると、これらの機能を再度有効にします。保護に関して、短絡保護は両方の LPM 状態で引き続き有効のままです。LPM 状態では、アクティブ状態の短絡スレッショルドと比較して、異なる短絡スレッショルドが使用されます。
いずれかの LPM 状態にある場合、デバイスは負荷電流の増加に自動的に反応し、アクティブ状態に遷移します。電流増加が大きすぎると、デバイスは短絡保護を作動させます。MANUAL_LPM 状態では、デバイスは FLT / WAKE_SIG ピンを通じてマイコン (スリープ モード中) にウェイク信号を提供し、負荷増加のいずれのシナリオでもシステムをウェイクアップさせます。AUTO_LPM 状態の場合、LPM 短絡スレッショルド (ISCP_AUTO) を上回る負荷が増加するだけで、FLT/WAKE_SIG ピンは Low にプルされます。AUTO_LPM での負荷の増加が終了スレッショルド (IEXIT_LPM_AUTO) を上回っていて、かつ ISCP_LPM_AUTO スレッショルドよりも低い場合、デバイスは FLT/WAKE_SIG ピンを low にプルしません。どちらの LPM 状態についても、デバイスは過電流がアクティブ状態で確認された場合にのみ、過電流保護故障を通知します。
必要に応じて、システムはデバイスがいる LPM 状態に応じた SPI 書き込みによって手動でデバイスを LPM 状態からウェイクアップさせることができます。LPM 状態のいずれかで LHI が高くなると、デバイスは LPM を終了し、アクティブ状態に遷移した後、LIMP_HOME 状態に遷移します。
以下の 表 8-11 は、2 つの低消費電力モードの主な違いを示します。各 LPM 状態の動作についての詳細は、以下の MANUAL_LPM および AUTO_LPM 状態に関するセクションをご参照ください。
| モードの種類 | 入力方法 | 仕様 | 説明 | 標準値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUAL_LPM | LPM レジスタの LPM ビットに 1 を書き込みます | IQ、VBB、LPM_MAN | 両方のチャネルがイネーブル | 6.42 | μA |
| IQ、VDD、LPM_MAN | 両方のチャネルがイネーブル | 15.6 | μA | ||
| RON、LPM_MAN | MANUAL_LPM での RON | 36 | mΩ | ||
| IEXIT_LPM_MAN | IEXIT_LPM_MAN_CHx = 00 | 0.5 | A | ||
| IEXIT_LPM_MAN_CHx = 01 | 0.625 | ||||
| IEXIT_LPM_MAN_CHx = 10 | 0.15 | ||||
| IEXIT_LPM_MAN_CHx = 11 | 0.325 | ||||
| ISCP_LPM_MAN | MANUAL_LPM 状態での短絡スレッショルド | 4 | A | ||
| AUTO_LPM | AUTO_LPM_ENTRY = 1 の場合、自動エントリ | IQ、VBB、LPM_AUTO | 両方のチャネルがイネーブル | 11.6 | μA |
| IQ、VDD、LPM_AUTO | 両方のチャネルがイネーブル | 15.6 | μA | ||
| RON、LPM_AUTO | AUTO_LPM の RON | 11.3 | mΩ | ||
| tSTBY_LPM_AUTO | IOUTx < IENTRY_LPM_AUTO の場合、AUTO_LPM に移行するまでのスタンバイ時間 | 20 | ms | ||
| IENTRY_LPM_AUTO | AUTO_LPM に移行するための IOUTx 電流 | 0.95 | A | ||
| IEXIT_LPM_AUTO | AUTO_LPM を終了するための IOUTx 電流 | 1.05 | A | ||
| ISCP_LPM_AUTO | AUTO_LPM の短絡スレッショルド | 13.7 | A |