JAJSOU6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
チャネル出力が有効で FET がオンのとき、電流検出機能を使用して VOUT のバッテリ短絡および開放負荷状態を検出することができます。どちらの場合も、電流検出回路と ADC を使用して負荷電流が測定され、その結果は ADC_RESULT_CHx_I レジスタで取得できます。低電流レベルでは、電流検出比を公称値 5000 から公称下限値 1400 に変更することにより、電流検出の精度を向上させることができます。これには、個別の CHx_CONFIG レジスタで OL_ON_EN_CHx ビットを 1 に設定します。ただし、このビットを有効にするには、負荷電流が IENTRY_OL_ON を下回る必要があります。さらに、同じ CHx_CONFIG レジスタの ISNS_SCALE_CHx ビットを設定することで、ADC への電圧入力を 8 倍にスケーリングできます。これにより、ADC は低負荷電流をより高い精度で測定できます。
OL_ON_EN_CHx = 1 モードおよび / または ISNS_SCALE_CHx = 1 は、I2T が無効 (I2T_EN = 0) の場合にのみ使用することを推奨します。OL_ON_EN_CHx = 1 または ISNS_SCALE_CHx = 1 を I2T 有効 (I2T_EN = 1) の状態で使用すると、意図しない低い I2T スレッショルドでチャネルがオフになる可能性があります。