JAJSXK5 November 2025 LM51251A-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、N チャネル ロジック MOSFETドライバを内蔵しています。LOx ドライバは VCC から、HOx ドライバは HBx から電力供給されます。SWx ピンの電圧がローサイド MOSFET をオンにすることで約 0V になると、コンデンサ CHBx は内部ブート ダイオードを経由して VCC から充電されます。CHBx に推奨される値は 0.1µF です。シャットダウン中、ゲート ドライバの出力はハイ インピーダンスになります。
LOx と HOx の出力はアダプティブ デッドタイム手法により制御され、両方の出力が同時にオンにならないようになっているため、貫通電流を防げます。デバイスが LOx をオンにすると、適応型デッドタイム ロジックは HOx をオフにし、HOx - SWx 電圧が標準値の 1.5V を下回るまで待機します。その後、短くてプログラム可能なデッドタイム遅延 tDHL の後、LOx がオンになります。また、LOx - PGND 電圧が標準 1.5V を下回るまで、HOx ドライバのターンオンは遅延されます。その後、短くてプログラム可能なデッドタイム遅延 tDLH の後で HOx がオンになります。
ドライバの出力電圧が、スタートアップ時に MOSFET のゲート プラトー電圧よりも低い場合、コンバータが正しくスタートアップせず、最大デューティ サイクルで高い消費電力の状態のままになる可能性があります。この条件は、より低いスレッショルドの MOSFET を選択するか、BIAS ピン電圧が十分なときにデバイスをオンにすることで回避します。バイパス動作中、HOx ~ SWx の最小電圧は 3.75V です。
ヒカップ モードの故障保護は、VHB-UVLO によってトリガされます。Hbx ~ SWx 電圧が HBx UVLO スレッショルド (VHB-UVLO) を下回ると、LOx は 75ns にわたって強制的にオンになり、昇圧コンデンサを再充電します。このデバイスでは、最大 4 つの連続した再充電スイッチングサイクルが可能です。最大 4 つの連続したブート再充電スイッチングサイクルの後で、デバイスは 12 サイクルにわたってスイッチングをスキップします。4 つの連続した再充電スイッチングが 4 セット行われた後に、デバイスが昇圧コンデンサを再充電できなかった場合、デバイスはスイッチングサイクルを停止し、ヒカップ モードのオフ時間は 512 サイクルに移行します。ヒカップ モードのオフ時間中、nFAULT = Low で、SS ピンは接地されています。
必要であれば、プルダウン PNP トランジスタと並列にゲート抵抗を追加することで、スイッチング ノード電圧のスルーレートを調整します。この抵抗は実効デッドタイムを短縮します。
図 6-27 スルー レート制御