JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
パワー・エレクトロニクスは非常にノイズの多い部品であり、デバイスの性能を大幅に低下させる可能性があります。これらの部品とその信号の他の信号に対する配置は、重要な検討事項です。大電流パスは、ループ面積が小さくなるように設計する必要があります。高 di/dt 電流は、他の di/dt パス、敏感なアナログ信号、制御回路、またはテスト・ポイントと交差しないようにする必要があります。電流センス・オペアンプは、2 つの方法で配置できます。これらのフィルタはシャントの横に配置できます。ローパス・フィルタリングは C2000 チップの近くに配置し、アナログ・グランド (VSSA) に接地します。別の方法として、C2000 チップの横に配置し、ケルビン・センシングを使用して差動でオペアンプに配線することもできます。
もう 1 つの注意点は、ヒートシンクの dV/dt が高くなる可能性があるので、外部からグランドに配線する必要があることです。ゲート・ドライバはすべて FET の近くに配置する必要があります。