JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
電荷が蓄積されると、動作中にデバイスに静電気放電 (ESD) が発生する可能性があります。これらのマイクロコントローラを取り扱う際、保管する際には注意が必要です。すべての F2800x デバイスは、ペリフェラルやポート・ピンを含め、テキサス・インスツルメンツの標準 ESD 仕様に準拠していることをテスト済みです。これらの製品は、人体モデル (HBM) で 2kV、荷電デバイス・モデル (CDM) で 500V の ESD 試験に合格しています。
電源電圧のグリッチまたは ESD により、デバイスは不明な状態になります。そのため、ノイズと ESD の性能を最適化するために、適切な PCB レイアウトを採用することが重要です。同様の ESD 保護ダイオードを JTAG ピンにも使用できます。重要なトレースのループ領域 (この場合は JTAG、XRS、X1、X2) はできるだけ小さくしてください。GPIO などのピンを (外部接続用の) コネクタに接続する必要がある場合は、ESD 保護部品を追加して、特別な ESD 対策を適用してください。一部のシステムでは、ESD 保護を維持するために、金属シールド、ケーブルの再配線などの機械的な修正が必要になる場合があります。これらの外部 ESD 保護デバイスを使用する場合は、デバイスのデータシートに記載されているレイアウトのガイドラインに従って、その効果が最大になるようにしてください。