JAJSML0 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
SDO/DRDY は、デュアル機能の出力ピンです。このピンは、出力データのみを供給するか、出力データとともにデータ準備完了の提示を行うようにプログラム可能です。CLK_DIGITAL_CFG レジスタの SDO_MODE ビットによってモードがプログラムされます。デュアル機能モードでは、出力データとデータ準備完了の動作が単一のピンに多重化されます。このモードでは、専用 DRDY ピンの機能を置き換えることで、ホストとのインターフェイスに必要な SPI I/O ラインの数を減らすことができます。
出力データは、SCLK の立ち上がりエッジで更新されます。SDO/DRDY ピンは、CS が High のときにハイインピーダンス状態です。
デュアル機能モード (SDO_MODE ビット = 1b) にプログラムされ、CS が Low のとき、SDO/DRDY は SCLK の最初の立ち上がりエッジまで DRDY ピンをミラーリングし、その時点でピンのモードが変化してデータ出力を行うようになります。データ読み取り動作が完了すると (SCLK の 24 番目の立ち下がりエッジ、または CRC および STATUS ヘッダが含まれる場合は 48 番目 番目のエッジ)、ピンは DRDY のミラーリングに戻ります。SDO/DRDY の動作を、図 7-41 に示します。
ADS125P08 のデュアル機能モードを使用する場合、デバイスは最初の立ち上がり SCLK で DRDY モードから SDO モードに切り替わります。この遷移には、tp(DRDO) が必要です。最初の SCLK High 期間を長くするか、すべての SCLK High 期間を長くするか、または SCLK の立ち下がりエッジ後に出力データをラッチすることによって対処する必要があります。
図 7-41 に示されているように、出力データのみのモード SDO_MODE = 0b の場合、ホストが SDO で最後のデータがシフトアウトされた後に余分な SCLK パルスを送信しない場合は、SDO は送信された最後のビットのレベルのままになります。ホストが、最後のデータがシフト アウトされた後に追加の SCLK パルスを送信すると、SDO は Low に移ります。図 7-42 に、追加の SCLK パルスを使用した SDO 動作のタイミング図を示します。