JAJSML0 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
連続読み取りモードでは、変換データの読み取りセクションに示す変換データの読み取り動作と同じコマンド フォーマットとクロック供給をサポートします。ただし、変換データの読み取り間に CS トグルがないため、変換データの読み取り動作間に待ち時間がないためです。
図 7-53に、2 つの連続した変換結果を「N」および「N+1」で読み取る例を示します。このとき、ステータス ヘッダと CRC バイトがディスエーブルになります。この例では、変換結果 N (最初の 24 SCLK パルス) の読み取り中に新しい変換結果 N+1 が完了し、25 番目と番目のクロック サイクルの前に DRDY 信号が Low に遷移していることを示しているように、この新しい変換結果が次の読み取りの時間に使用可能になります。そのため、2 回目の読み取り動作は、変換結果 N+1 を返します。CLKIN のクロックと SCLK のクロックの相対タイミングに応じて、次の読み取り動作に新しい変換結果を使用できる場合があります。
この例では、連続読み取りモードで 2 つの連続した変換結果 N と N+1 を読み取りますが、追加のクロック周期で CS を low に保持している場合は、任意の数の変換結果を読み取ることができます。
STATUS バイトと CRC バイトがディスエーブルの状態で、連続読み取りモードで変換データを読み取り、新しい変換データが完了していない場合の例を、図 7-54に示します。この場合、2 回目の変換データ読み取り操作は、同じ変換結果「N」を返します。
図 7-55に、STATUS ヘッダと CRC バイトを含む、連続読み取りモードでのデータ読み取り動作の例を示します。この例では、変換データを出力すると同時にコマンドを入力する、オプションの全二重動作も示しています。
この例では、変換結果「N」の読み取り中に新しい変換結果「N + 1」が完了し、49番目の 番目のクロック サイクル前に DRDY 信号が Low に遷移していることが示されているように、この新しい変換結果が次の読み取りの時点で利用可能になりました。そのため、2 回目の読み取り動作は、変換結果 N+1 を返します。CLKIN のクロックと SCLK のクロックの相対タイミングに応じて、次の読み取り動作に新しい変換結果を使用できる場合があります。
この例では、連続読み取りモードで 2 つの連続した変換結果 N と N+1 を読み取りますが、追加のクロック周期で CS を low に保持している場合は、任意の数の変換結果を読み取ることができます。
図 7-56は、STATUS ヘッダおよび CRC バイトを有効にした連続読み取りモードで 2 つの変換結果を読み取る例を示しています。ただし、最初の読み取り中には新しい変換データは完了していません。この場合、2 回目の変換データ読み取り操作は、同じ変換結果「N」を返します。