JAJSRI9D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
ここでは、LM51772 昇降圧コントローラの制御ループ補償の設計手順を示します。LM51772 は主に降圧モードまたは昇圧モードのいずれかで動作し、遷移領域によって区切られているため、制御ループの設計は降圧と昇圧の両方の動作モードに対して行われます。したがって、補償の最終的な選択は、ループ安定性の観点から、より制限の大きなモードに基づいて決定します。通常、降圧動作領域と昇圧動作領域の両方に深く入り込むように設計されたコンバータの場合、昇圧モードでは右半平面ゼロ (RHPZ) が存在するため、昇圧補償設計はより制限的になります。
昇圧パワー段出力の極位置は、次の式で与えられます。
ここで、
昇圧パワー段の ESR ゼロ位置は、次の式で与えられます。
昇圧パワー段の RHP ゼロ位置は、次の式で与えられます。
ここで、
降圧パワー段出力の極位置は、次の式で与えられます。
降圧パワー段の ESR ゼロ位置は、昇圧パワー段の ESR ゼロと同じです。
式 59から、実現可能な帯域幅を制限する主な要因は RHP ゼロであることは明らかです。堅牢な設計のためには、クロスオーバー周波数は RHP ゼロ周波数の 1/3 未満である必要があります。RHP ゼロの位置が与えられると、昇圧動作での適切な目標帯域幅は約 8kHz となります。
出力段によっては、昇圧の最大デューティ サイクル (DMAX) が小さい場合や、非常に小さなインダクタを使用している場合に、昇圧の RHP ゼロがそれほど制限されない場合があります。そのような場合は、RHP ゼロによって課される制限 (fRHP /3) をスイッチング周波数の 1/20 と比較して、いずれか小さい方の値を、実現可能な帯域幅として使用します。
補償用のゼロは、昇圧出力極周波数の 1.5 倍の位置に配置できます。ただし、その場合、ゼロが降圧出力極周波数の 3 倍の位置に来るため、降圧ループのクロスオーバーの前に約 30 度の位相損失が生じ、昇圧ループの各中間周波数で 15 度の位相損失が生じます。
補償ゲイン抵抗 Rc1 は、以下で計算されます。
ここで、
これにより、補償コンデンサ Cc1 は次の式で計算できます。
補償部品の標準値は、Rc1 = 7.32kΩ および Cc1 = 15nF に選択されます。
高周波極 (fpc2) は、Rc1 および Cc1 と並列にコンデンサ (Cc2) を使用して配置されます。この極の周波数を fbw の 7 ~ 10 倍に設定すると、COMP のスイッチング リップルおよびノイズを減衰させ、クロスオーバー周波数での過剰な位相損失を回避できます。ターゲット fpc2 = 98kHz の場合、Cc2 は式 65を使用して計算されます。
Cc2 の標準値 270pF を選択します。これらの値は、補償設計の出発点として利用できます。実際の設計時には、動作範囲全体の安定性マージンと過渡応答時間との間で適切なバランスが取れるように、ラボで調整を行う必要があります。