JAJSWV3 July 2025 TCA9539A-Q1
PRODUCTION DATA
I/O が入力として構成されている場合、FET Q1 と Q2 はオフになり、高インピーダンス入力が生成されます。入力電圧は VCC を超えて最大 5.5V まで上げることができます。
I/O が出力として構成されている場合、Q1 または Q2 は出力ポート レジスタの状態に応じてイネーブルになります。この場合、I/O ピンと VCC または GND の間には低インピーダンスの経路が存在します。この I/O ピンに印加される外部電圧は、適切に動作させるために推奨レベルを超えないようにする必要があります。